+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

노크 센서 - 정의

노크 센서( )는 내연 기관 제어 시스템의 구성 요소로, 실린더 내부의 노킹 연소라고 알려진 바람직하지 않은 폭발 연소 현상을 감지하는 역할을 합니다. 이 센서의 작동 원리는 연료-공기 혼합물의 조기 자연 발화로 인해 발생하는 급격한 압력 변화로 인해 생성된 진동을 분석하는 데 기반을 두고 있으며, 이로 인해 국부적인 고주파 충격파 가 발생합니다. 주파수.

이 센서의 설계는 압전 또는 저항형 감지 소자를 기반으로 하며, 진동의 기계적 에너지를 노킹 강도에 비례하는 진폭 의 전기 신호로 변환할 수 있습니다. 압전 소자 는 기계적 변형의 영향을 받아 전압을 발생시키며, 이를 통해 일반적으로 수 kHz에서 수 kHz 범위에 이르는 노킹 연소 특유의 주파수를 가진 신호를 정밀하게 기록할 수 있습니다.

이 센서는 기계적 진동의 최적 전달을 보장하기 위해 일반적으로 실린더 시스템 근처의 엔진 블록에 직접 장착됩니다. 센서의 출력 신호는 구동 장치 컨트롤러(ECU)로 전송되며, ECU는 노킹 신호 처리 알고리즘( ) 을 기반으로 진동 특성을 분석하여 노킹 연소를 표준 엔진 진동 및 기타 기계적 장애와 구별합니다. 노킹 현상이 감지되면 ECU는 점화 시기를 보정하여 연료-공기 혼합물의 연소 시작을 지연시킵니다. 이를 통해 노킹을 제거하고 크랭크축 시스템 구성 요소가 손상되는 것을 방지합니다.

최신 노크 센서는 필터링 기술과 디지털 신호 분석 기술을 사용하여 감지 선택성을 높이고 엔진 작동 매개변수를 실시간으로 적응적으로 조정할 수 있게 합니다. DSP(디지털 신호 처리) 시스템의 사용은 엔진 유닛의 부하 및 작동 온도에 따라 감도 임계값을 동적으로 조정할 수 있게 합니다.

노크 센서의 높은 정밀도는 엔진 성능을 최적화하고, 보다 진보된 점화 제어 전략을 적용하며, 유해 배기 가스를 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 적응형 연소 제어 시스템과의 통합을 통해 다양한 옥탄가의 연료를 효율적으로 사용할 수 있으며, 기계 부품의 조기 마모를 방지합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기