+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/68722/)애벌랜치 포토다이오드(APD) 는 애벌랜치 이온화 현상을 이용하여 약한 광 복사를 감지하는 반도체 광검출기 입니다. 기존의 포토다이오드와 달리, 항복 임계값 이상의 전압을 가함으로써 내부 신호 증폭이 가능하며, 이로 인해 연속적인 이온화 충돌로 인해 전하 운반체의 수가 급격히 증가합니다.
작동 원리는 광자의 흡수 에 기반하며, 이는 p-n 접합 또는 p-i-n 영역에서 전자-정공 쌍을 생성합니다. 높은 전기장 은 생성된 전자를 가속시키며, 이 전자는 결정 격자 내의 원자와 충돌하여 추가적인 캐리어 쌍을 생성할 수 있습니다. 아발란치 이온화라고 알려진 이 과정은 광전류를 크게 증폭시켜 매우 약한 광도를 감지할 수 있게 합니다.
높은 감도와 고주파에서 작동할 수 있는 능력 덕분에 애벌란치 다이오드는 광섬유 시스템, 라이더, 이온화 방사선 검출기뿐만 아니라 정밀 측정 시스템 및 이미징 시스템에도 사용됩니다. 이 다이오드는 실리콘( ), 게르마늄() 또는 갈륨 비소( [)와 같은 사용된 반도체 재료에 따라 근적외선( )에서 적외선( ) 및 자외선(ultraviolet)에 이르는 스펙트럼 범위에서 효과적으로 작동합니다.
이들은 공급 전압을 정밀하게 제어해야 하는데, 이는 항복 전압 임계값을 조금이라도 초과하면 소자가 손상될 수 있기 때문입니다. 이러한 이유로, 이들은 종종 추가적인 안정화 및 보호 회로가 포함된 구성으로 사용됩니다. 복잡함에도 불구하고, 이들은 높은 감도와 변화하는 광 신호에 대한 빠른 응답이 필수적인 첨단 광전자 공학 분야에서 핵심적인 소자입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。