+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

에너지 소산(에너지 분산) - 정의

에너지 소산(에너지 산란) 은 유용한 에너지(대부분 기계적 또는 전기적)가 열 에너지로 비가역적으로 변환되어 환경으로 분산되는 물리적 현상입니다. 이 과정은 저항력, 마찰, 전기 저항 또는 진동 감쇠의 작용으로 인해 많은 동적 및 물질적 시스템에서 발생합니다.

전자제품에서 손실은 주로 능동 및 수동 부품에서 방출되는 열의 형태로 발생하는 전력 손실을 의미합니다. 예를 들어 줄의 법칙에 따라 전류가 흐르는 도체 의 저항이 열 방출로 이어지는 것을 들 수 있습니다. 전력 회로, 증폭기, 전력 트랜지스터 및 집적 회로에서는 설계 계산과 적절한 냉각 시스템 선택 시 이러한 손실을 모두 고려해야 합니다. 이 매개변수는 종종 전력 손실 또는 소산 전력이라고 하며 와트(W) 로 표시됩니다.

기계 및 재료 공학에서 에너지 산란은 댐핑 및 점탄성 구조에서 발생하며, 여기서 운동 에너지 의 일부가 내부 재료 변형으로 인해 흡수되어 열로 변환됩니다. 이러한 거동은 댐핑 시스템, 동적 하중에 노출된 구조 요소 및 제진 시스템을 설계할 때 매우 중요합니다.

에너지 손실은 기술 시스템의 효율성은 물론 내구성과 신뢰성에도 영향을 미칩니다. 따라서 내열성 소재, 손실을 최소화하는 설계, 열 관리 기술을 사용해야 합니다. 이는 에너지가 기계적, 전기적 또는 잠재적 형태로 완전히 보존되지 않고 환경에 부분적으로 분산되는 실제 프로세스의 고유한 측면입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기