+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
일렉트라이트 는 영구 자석이 자화 를 유지하는 것과 유사하게 정렬된 전기 극성을 영구적으로 유지하는 유전체 물질입니다. 일반적으로 높은 온도의 강한 전기장에 유전체 를 놓은 다음 빠르게 냉각하여 전기 쌍극자 또는 표면 전하의 방향을 '동결'시킴으로써 생성됩니다. 이를 통해 일렉트릿은 외부 전원 공급 장치 없이도 매우 오랫동안, 심지어 수년 동안 자체적으로 전기장( )을 생성할 수 있습니다.
일렉트릿을 만드는 데 사용되는 일반적인 재료는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 플루오로폴리머, 방향족 폴리머 또는 전도성 입자를 포함하는 혼합물과 같은 플라스틱입니다. 영구 편광을 형성하는 두 가지 기본 메커니즘은 쌍극자 배향과 유전체 매트릭스에 자유 전하를 가두는 것입니다. 두 경우 모두 이 효과는 전위](/kr/ko/news/library-articles/page/69418/) 의 반영구적 분포 [로 이어집니다.
일렉트릿은 전기 음향 기술, 특히 일렉트릿 마이크의 활성 소자로 널리 사용되며 축전기 트랜스듀서 회로에서 일정한 전기장의 소스를 제공합니다. 이 소자가 있으면 외부 분극 전압이 필요하지 않으므로 설계가 간소화되고 에너지 요구 사항이 줄어듭니다. 또한 영구 분극을 통해 외부 전하 또는 필드와 효과적으로 상호 작용할 수 있는 압력 센서, 정전기 필터 및 정전기 트랜스듀서에도 사용됩니다.
일렉트릿 특성의 안정성은 온도, 습도, 이온화 방사선 및 재료의 화학적 구성과 같은 요인에 따라 달라집니다. 따라서 일렉트릿을 사용하려면 제조 기술을 신중하게 선택해야 하며, 설정된 정전기장이 사라질 수 있는 성능 저하를 방지해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。