+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전기영동 - 정의

전기 영동( )은 높은 전위에서 전하 를 생성하고 전달하는 데 사용되는 고전적인 정전기 장치입니다. 유전체 베이스(일반적으로 수지 또는 에보나이트와 같은 절연 재료로 만들어짐)와 절연 핸들이 있는 금속판의 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 전극의 작동은 정전기 유도 현상 을 기반으로 하며, 기계적 변위 없이 상당한 양의 전하를 반복적으로 생성할 수 있습니다.

사용 과정에서 유전체 판은 다른 전기가 통하는 물체와 문지르거나 접촉하여 충전됩니다. 그런 다음 금속 디스크가 그 위에 적용되어 정전기장의 영향으로 편극화됩니다. 반대 부호의 전하가 유전체 와 접촉하는 표면으로 끌어당겨지고 같은 부호의 전하가 밀려납니다. 금속판을 순간적으로 접지하면 같은 부호의 전하가 빠져나가고 반대 부호의 전하만 남게 되며, 접지 에서 분리하고 판을 들어 올리면 다른 곳으로 전하를 옮길 수 있습니다.

전극의 장점은 유전체 베이스가 한 번 충전되면 금속판을 적용, 접지 및 분리할 때마다 반복적으로 전하를 획득할 수 있다는 것입니다. 이 장치는 18~19세기에 정전기학( 정전기학 ) 연구에서 고전압( )의 소스 및 기본적인 정전기 현상을 설명하는 교구로 널리 사용되었습니다. 현대에는 윔슈어스트 기계와 반 데 그라프 발전기와 같은 더 발전된 정전기 발생기로 대체되었지만, 전기 영동은 전기 과학 발전의 역사에서 중요한 예로 남아 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기