+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[광탄성 은 특정 유전체 재료](/kr/ko/news/library-articles/page/61768/), 특히 유리, 폴리카보네이트 또는 에폭시와 같은 투명한 고체가 가해지는 응력 기계적 응력에 반응하여 굴절률의 변화를 나타내는 물리적 현상입니다. 내부 응력을 받으면 재료는 복굴절이 되는데, 이는 응력의 방향과 값에 따라 편광이 다른 전파 속도를 가진 두 개의 광선으로 나뉘는 것을 의미합니다.
이 현상은 구조 모델에서 응력 분포를 시각화하고 분석할 수 있는 광탄성(또는 광탄성법)이라는 실험 기법에 사용됩니다. 교차 편광 필터 사이에 놓인 응력 모델을 통과하는 편광 빛의 간섭을 관찰하여 측정합니다. 관찰된 아이소크롬(주 응력의 차이가 같은 선)과 아이소파치(응력의 합이 같은 선)는 간섭 패턴을 형성하며, 이를 정량적으로 분석하여 응력의 강도와 방향을 결정할 수 있습니다.
광탄성은 고체 역학, 재료 공학, 생체 역학 및 국부 응력 농도를 파악하는 것이 중요한 고신뢰성 부품 설계에 사용됩니다. 비파괴적이고 매우 민감하여 기초 연구, 품질 관리 또는 수치 모델의 검증에 모두 유용합니다 FEA(유한 요소법). 주어진 광탄성 재료의 특성 파라미터는 광탄성 상수로, 주 응력의 차이와 관측된 광선의 위상차 사이의 관계를 표현합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。