+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
내파(Implosion, )란 상당한 압력 차이의 영향으로 물질이 내부로 급속히 붕괴되는 현상으로, 이때 조사 대상 시스템의 외부에서 중심부로 향하는 힘이 작용한다. 과잉 내부 에너지로 인해 물질이 팽창하는 폭발과 달리, 내파는 주변 압력에 비해 내부 압력이 부족하여 발생하며, 이로 인해 구조가 갑작스럽게 붕괴된다.
이 현상은 거시적 및 미시적 규모 모두에서 발생할 수 있다. 기술적 내파의 한 예로는, 외피의 손상으로 인해 빈 압력 용기나 진공 용기가 파열되어 대기 공기가 즉시 유입되고 기구가 순식간에 파괴되는 경우를 들 수 있다. 핵물리학의 맥락에서, 내파는 일부 열핵 장치의 설계에 핵심적인 역할을 하는데, 정밀하게 설계된 충격파가 중심부로 수렴하여 핵분열 물질을 임계값까지 압축하기 때문이다.
내폭은 유체역학 및 초음속 음향학( ) 분야에서도 분석되며, 이 경우 액체 내 기포가 파열되고 그 후 붕괴되어 국부적으로 매우 높은 온도와 압력을 발생시키는 캐비테이션 현상이 동반됩니다. 천체 물리학의 맥락에서, 내파는 중력 붕괴를 일으키는 거대한 별과 관련이 있으며, 이는 중성자 별이나 블랙홀의 형성을 초래합니다.
공학적인 관점에서 볼 때, 내파의 제어 및 모델링에는 매질의 매개변수 변화, 충격파 전파, 물질의 비선형성 및 복잡한 기계-열 상호작용을 고려해야 하므로, 이 현상은 역학, 열역학, 플라즈마 물리학 및 재료 공학의 경계에 있는 학제간 연구의 대상이 됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。