+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
컴퓨터 클러스터( )는 처리 능력, 안정성 또는 서비스 가용성을 높이기 위해 하나의 논리적 컴퓨팅 단위로 함께 작동하는 상호 연결된 컴퓨터(노드)의 집합입니다. 클러스터의 노드는 고속 컴퓨터 네트워크 를 통해 서로 통신하고 부하 공유, 이중화 또는 병렬 처리 를 기반으로 작동하면서 공통 작업을 수행합니다. 단일 컴퓨터와 달리 클러스터를 사용하면 분산 컴퓨팅이 가능하므로 시스템의 확장성과 효율성이 크게 향상됩니다.
기타 여러 대의 컴퓨터로 구성된 단순한 시스템부터 고급 수치 시뮬레이션, 데이터 분석 또는 물리적 현상 모델링에 사용되는 복잡한 HPC(고성능 컴퓨팅) 환경에 이르기까지 애플리케이션에 따라 다양한 형태의 클러스터 아키텍처를 사용할 수 있습니다. 안정성 측면에서 클러스터는 장애 조치 및 복제 메커니즘 덕분에 노드 중 하나에 장애가 발생해도 전체 시스템의 작동이 중단되지 않는 HA(고가용성) 유형 구성에도 사용됩니다.
최종 사용자의 관점에서 클러스터는 리소스가 물리적으로 분산되어 있지만 단일 시스템처럼 작동합니다. 클러스터 관리 소프트웨어(예: 작업 큐 시스템, 로드 밸런싱 메커니즘, 리소스 관리자)는 컴퓨팅 성능을 할당하고 노드 상태와 노드 간의 통신을 모니터링하는 역할을 담당합니다. 핵심적인 측면은 파일 시스템 구성(예: 분산 파일 시스템)으로, 구조 전체에서 데이터에 대한 일관된 액세스를 보장합니다.
컴퓨터 클러스터는 과학 컴퓨팅, 병렬 처리, 머신 러닝, 그래픽 렌더링, 데이터베이스 서버 또는 엔터프라이즈급 시스템과 같은 다양한 분야에서 사용됩니다. 클러스터를 구축하고 관리하려면 운영 체제, 컴퓨터 네트워크, 병렬 프로그래밍, 인프라 보안 및 확장성에 대한 전문 지식이 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。