+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
*위상 편이 키잉(PSK)은 반송파의 위상 을 변경하여 이진 정보를 전송하는 디지털 변조 기술입니다. 진폭이나 주파수를 수정하는 대신, 디지털 신호 는 연속적인 논리 상태 또는 비트의 조합 에 해당하는 특정 각도로 사인파의 위상 이동에 영향을 미칩니다. 위상 편이는 개별 단계로 발생하며 전송 시스템의 시계와 동기화되므로 수신기는 연속된 심볼 간의 위상 차이 분석을 기반으로 데이터를 읽을 수 있습니다.
가장 간단한 형태의 위상 키잉은 두 개의 반대 위상이 사용되는 BPSK(이진 위상 편이 키잉)입니다: 논리 값 0과 1을 나타내는 0°와 180°입니다. QPSK(직교 PSK), 8-PSK 또는 16-PSK와 같은 고급 변형은 더 많은 수의 위상 상태를 사용하여 심볼당 더 많은 비트를 전송할 수 있어 전송의 스펙트럼 효율이 높아집니다. 이러한 경우 신호는 복잡한 공간에서 벡터로 표현되며 개별 상태는 위상(별자리) 다이어그램에서 점으로 인코딩됩니다.
위상 키잉의 장점은 진폭 간섭에 영향을 받지 않으므로 전송 채널 품질이 제한된 조건에서 특히 유용하다는 것입니다. 그러나 위상 레벨의 수가 증가함에 따라 노이즈 및 왜곡으로 인한 위상 이동으로 인한 오류에 대한 민감도가 증가합니다. 따라서 PSK 시스템을 설계하려면 적절한 필터를 사용하고 오류를 수정하며 송신기 와 수신기 사이의 반송파 신호 위상을 동기화해야 합니다.
위상 키잉은 표준 Wi-Fi, LTE, Bluetooth, 위성 TV 및 광 및 마이크로파 링크의 데이터 전송을 포함한 최신 통신 시스템에서 널리 사용됩니다. 이 기술은 많은 최신 다단계 및 적응형 변조 방식의 기반이 되는 기술입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。