+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

정류자 - 정의

정류자 는 주로 전동기 및 DC 발전기 에 사용되는 기계 전기 부품으로, 회전자 의 권선 에서 전류 흐름 방향을 주기적으로 변경하여 생성되는 전자기 토크가 일정한 방향을 유지하도록 하는 기능을 합니다. 로터리 접촉 스위치 역할을 하여 기계의 회전 부분과 전원 공급 장치 또는 에너지 수집 시스템 간의 적절한 연결을 보장합니다. 정류자의 핵심 기능은 외부 회로에서 전류의 단방향성을 유지하면서 전기 에너지를 기계 에너지(모터)로 또는 그 반대로(발전기) 변환할 수 있도록 하는 것입니다.

구조적으로 정류자는 일반적으로 구리로 만들어진 일련의 금속 세그먼트로 구성되며, 로터 축에 원통형으로 배열되어 있습니다. 이 세그먼트는 서로 절연되어 있으며 브러시 - 일반적으로 흑연과 같은 전도성 재료로 만들어진 접촉 요소와 상호 작용하며 회전 세그먼트와 지속적으로 접촉합니다. 로터가 회전하면 개별 정류자 세그먼트가 기타 권선에 연결되어 기계적 위치와 동기화된 방식으로 전류의 방향을 전환합니다.

권선에서 전류의 방향을 바꾸는 과정인 정류는 로터가 한 방향으로 계속 회전하고 전기 기계가 올바르게 작동하는 데 매우 중요합니다. 기술 실무에서 정류의 품질은 기계의 효율, 내구성 및 전자기 간섭 수준에 큰 영향을 미칩니다. 정류자 오작동은 스파크 발생, 과도한 브러시 마모, 구동 시스템의 동적 성능 저하로 이어질 수 있습니다.

최신 설계에서는 전자 정류 제어 기능이 있는 브러시리스 DC 모터 를 점점 더 많이 사용하고 있지만, 클래식 정류자는 여전히 저비용과 단순성이 중요한 간단한 드라이브, 전기 모터, 가전 제품 및 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 요구 사항이 더 높은 시스템에서는 기계적 마모, 유지보수 요구 사항 및 소음 방출에 대한 민감성으로 인해 정류자의 사용이 제한됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기