+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
브러시( )는 정류자 모터나 발전기와 같은 회전 기계에 사용되는 전기 부품으로, 시스템의 움직이는 부분과 고정된 부분, 특히 로터( )와 외부 전원 또는 에너지 수신 회로 사이에 전기적 접촉을 제공하는 역할을 합니다. 전통적인 설계에서 브러시는 스프링에 의해 정류자 또는 슬립 링 표면에 밀착된 탄소 또는 흑연 요소의 형태를 띠며, 회전 부품이 회전하는 동안 전류가 흐르도록 합니다.
브러시에 사용되는 재료는 전기 전도도, 기계적 마모 저항성, 그리고 마찰 및 고온 조건에서 작동할 수 있는 능력 사이에서 적절한 균형을 제공해야 합니다. 실제로는 순수 흑연, 금속화 흑연(예: 구리 도핑) 또는 기계의 특성에 맞춰 제작된 특수 혼합물로 만든 브러시가 사용됩니다. 기계의 유형에 따라 전류는 직류(DC) 또는 교류(AC) 일 수 있으며, 이는 브러시 재료 및 설계 선택에도 영향을 미칩니다.
브러시는 직류 정류자 모터 및 슬립 링이 장착된 일부 동기 및 비동기 기계에서 필수적인 구성 요소입니다. 브러시의 기능은 추가적인 기계적 연결 없이 에너지를 전달하여 기계가 지속적으로 작동할 수 있도록 하는 것입니다. 시간이 지남에 따라 브러시는 마모되므로, 시스템의 효율성과 신뢰성을 유지하기 위해 주기적으로 교체해야 합니다. 브러시가 제대로 작동하지 않으면 스파크 발생, 에너지 손실 및 정류자 손상을 초래할 수 있습니다.
오늘날 많은 응용 분야에서 기존의 브러시 방식은 기계적 접촉이 필요 없어 구동 시스템의 내구성과 효율성을 높여주는 브러시리스 기술(예: BLDC 모터)로 대체되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 브러시는 단순성과 신뢰성이 여전히 중요하게 여겨지는 많은 산업, 자동차 및 일상 가전 제품 설계에서 필수적인 구성 요소로 남아 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。