+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

루멘 - 정의

루멘은 SI 시스템 에서 광속을 측정하는 단위로, lm 기호로 표시됩니다. 이는 가시광선의 다양한 파장에 대한 인간의 눈의 감도를 고려하여 단위 시간당 광원에서 방출되는 빛의 양을 정의합니다. 1루멘은 광도가 1 칸델라(cd) 인 점 광원이 1 스테라디안의 고체 각도로 방출하는 광속을 나타냅니다.

루멘으로 표시된 값은 분포 방향에 관계없이 광원에서 방출되는 총 가시 광선을 나타냅니다. 따라서 루멘은 빛의 '가시광선 밝기'를 측정하는 단위로, 적외선 또는 자외선과 같이 사람에게 보이지 않는 범위도 포함할 수 있는 총 복사량과 관련된 단위와는 구별됩니다.

이 단위는 일반적으로 조명 공학, 조명 시스템 설계 및 광원 성능 평가에 사용됩니다. 이 매개변수를 사용하면 백열등, 소형 형광등 또는 LED와 같은 다양한 조명 기술(예: 전기 출력)을 객관적으로 비교할 수 있습니다. 광원의 발광 효율은 와트당 루멘(lm/W)으로 표시되며, 전기 에너지를 가시광선으로 변환하는 효율을 평가하는 데 사용됩니다.

실제로 루멘은 조명기구, 프로젝터, 스크린 및 기타 발광 장치의 밝기를 평가하는 데에도 사용됩니다. 주변 조건과 개인의 시각적 특성에 따라 밝기 지각이 달라지기 때문에 루멘은 인체공학적이고 에너지 효율적인 조명 시스템 설계를 위한 표준화된 기준점을 제공합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기