+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전력 - 정의

전력 은 전기 에너지가 다른 형태의 에너지(예: 열, 기계 또는 빛)로 전달, 소비 또는 변환되는 속도를 설명하는 물리량입니다. 전기 시스템에서 전력은 와트(W) 로 표시되며 전압과 전류의 곱입니다. 직류의 경우 계산이 명확하지만 교류(AC)의 경우 전압과 전류 사이의 위상 관계를 고려해야 하므로 유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력으로 구분됩니다.

유효 전력(P)은 부하로 전달되어 유용한 일이나 열로 변환되는 실제 에너지를 나타냅니다. 무효 전력(Q)은 회로의 유도성 부품과 용량성 부품 사이의 에너지 전달과 관련이 있으며, 유용한 작업을 수행하지는 않지만 네트워크의 작동 조건에 영향을 미칩니다. 피상 전력(S)은 유효 전력과 무효 전력의 기하학적 합으로 볼트암페어(VA) 로 표시되며 회로의 총 에너지 흐름을 설명합니다.

또한 전력 분석에서 중요한 것은 유효 전력과 피상 전력의 비율을 설명하며 회로에서 에너지 사용 효율을 측정하는 역률(cos φ)의 개념입니다. 엔지니어링 실무에서는 에너지 손실을 줄이고 전원 공급 장치 네트워크의 안정성을 개선하기 위해 이 비율을 최대화하는 것이 목표입니다.

전력을 이해하는 것은 장비 및 전기 시스템 의 설계와 운영에서 매우 중요합니다. 이를 통해 보호, 케이블, 전원 및 컨트롤러를 적절히 선택할 수 있으며 시스템의 에너지 효율을 평가할 수 있습니다. 송전 네트워크와 같은 대규모 전력 시스템에서 전력 관리는 에너지 균형과 공급의 신뢰성에 영향을 미치는 전략적 문제입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기