+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

볼트암페어(VA) - 정의

[볼트암페어(VA) 는 전기 공학, 특히 교류(AC) 회로 에서 사용되는 피상 전력의 단위입니다. 이는 특정 부하 또는 기기에서 전압(볼트 단위로 표시)과 전류(암페어 단위로 표시)의 제곱평균제곱근(rms) 값을 곱한 값입니다. 실제로 유용한 일로 변환되는 유효 전력(active power)을 나타내는 와트(W)](/kr/ko/news/library-articles/page/62260/) 와 달리, 볼트암페어(VA)는 실제로 사용된 비율이 얼마인지와 관계없이 시스템에 공급되는 총 전력을 고려합니다.

AC 회로에서는 전압과 전류 사이에 위상차가 발생할 수 있기 때문에, 부하에 공급되는 총 전력은 유효 전력(W), 무효 전력(var) 및 피상 전력(VA)으로 나뉩니다. 볼트암페어는 후자를 나타내며, 역률(cos φ)에 관계없이 전원 공급과 관련하여 기기의 최대 요구 사항을 결정할 수 있게 해줍니다. 이는 전체 피상 부하를 처리할 수 있어야 하는 전원 공급 장치, 변압기, 발전기 및 UPS 시스템의 설계에서 특히 중요합니다.

피상 전력 값은 열, 빛 또는 운동으로 직접 변환되지는 않지만, 전력 시스템 구성 요소에 가해지는 부하에 영향을 미칩니다. 따라서 볼트암페어는 전기 장비의 전송 및 설계 용량을 결정하는 정격 매개변수로 사용됩니다. 단상 시스템에서 피상 전력은 다음 식으로 표현됩니다. S = U × I 반면, 3상 시스템에서는 S = √3 × U × I 이며, 여기서 U와 I는 상간 전압 및 선로 전류의 실효값입니다.

와트(W)와 유사함에도 불구하고, VA 단위는 부하의 본질적 차이를 명확히 나타냅니다. 특히 에너지를 소비하지는 않지만 회로 내 총 전력 흐름에 영향을 미치는 유도성 부품이나 용량성 부품이 있는 경우 더욱 그렇습니다. 엔지니어링 실무에서 VA와 W의 구별은 AC 설비에서 장비를 올바르게 선정하고 운영하는 데 매우 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기