+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
자기학 은 시간이 고정된 고정 전류에 의해 생성되는 자기장을 연구하는 전자기학의 한 분야입니다. 시간에 따라 변하는 전자기 현상을 분석하는 전기역학과 달리 자기역학은 전류가 일정하고 자기장 이 시간에 따라 변하지 않는다고 가정하기 때문에 수학적 설명이 간단하고 맥스웰의 정적 방정식을 사용할 수 있습니다.
자기 역학에서 핵심은 Biot-Savart의 법칙 으로, 기본 전류의 효과를 통합 한 결과 공간의 주어진 지점에서 자기 유도 벡터를 계산할 수 있습니다. 두 번째 기본 분석 도구는 암페어의 법칙으로, 폐쇄 루프 주변의 자기장 벡터의 순환을 내부를 흐르는 전류와 연관시킵니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 자기 정전기는 정상 상태 조건에서의 자기장 분포가 중요한 구조의 모델링 및 설계를 가능하게 합니다.
기타 변압기, 모터, 코일 및 솔레노이드의 자기 회로뿐만 아니라 강자성 재료에서 자기 영역과 그 상호 작용에 대한 설명이 정적 용어로 고려될 수 있는 자기 정적 현상이 발견됩니다. 유한 요소법(FEM)과 같은 수치적 방법은 계산 공학에서 재료 비선형성 및 경계 조건을 고려하여 복잡한 3차원 시스템을 분석하는 데 사용됩니다.
자기정역학은 전자기 복사 또는 전기 유도를 고려하지 않으므로 자기장의 시간적 변화가 무시할 수 있는 상황에서 특히 유용합니다. 정적 자기장 분석은 엔지니어링 진단, 센서 설계 및 전자기 보호에도 중요한 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。