+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

바이오트-사바트의 법칙 - 정의

비오트-사바트 법칙( )은 공간에서 전류 원소에 의해 생성되는 자기 유도의 값과 방향을 설명하는 전자기학의 기본 법칙입니다. 이 법칙은 도체 의 전류 분포가 주변 자기장의 모양과 강도에 어떻게 영향을 미치는지를 결정합니다. 이 법칙은 정전기학 및 자기역학 에서 특히 중요하며, 여기서 자기장 은 시간과 무관하게 고정된 전류에 의해 유도됩니다.

비오트-사바트의 법칙에 따르면, 공간의 특정 지점에서의 자기장은 모든 전류 요소의 기여도를 벡터로 합한 값입니다. 전류 강도와 도체 요소의 길이 벡터의 곱으로 표현되는 각 요소는 전류 강도에 비례하고 전류 요소와 관측 지점 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 값을 갖는 자기장에 대한 기여도를 생성합니다. 자기장의 방향은 오른쪽 규칙에 따라 벡터 곱에 의해 결정됩니다.

수학적으로 이 법칙은 도선 적분으로 표현되며, 현재 시스템의 기하학적 구조를 고려하여 공간의 각 지점에서의 필드를 설명합니다. 무한 직선 케이블, 전류 루프 또는 코일 시스템과 같이 대칭성이 높은 경우 정밀한 계산이 가능합니다. 일반적으로 정전기학에서 쿨롱의 법칙에 해당하는 전자기학적 법칙이지만 자기장의 벡터적 특성을 고려합니다.

비오트-사바트의 법칙은 맥스웰의 방정식과 일치하며 전자기장 이론의 분석 도구 중 하나입니다. 엔지니어링에서 코일, 변압기, 솔레노이드를 모델링하고 전류 시스템 주변의 자기장 분포를 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 초전도 자석이나 자기 센서와 같이 자기장의 모양과 세기를 정밀하게 제어해야 하는 장치의 설계에 특히 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기