+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

메모리스터 - 정의

메미스터(memristor, 메모리 저항기) 는 비선형 2단자 전자 소자로, 저항값 이 시간 경과에 따라 소자를 통과한 총 전하량에 따라 달라집니다. 즉, 메미스터는 자신의 전도 이력을 ‘기억’하며, 현재의 전도 상태는 과거의 전류 신호에 따라 결정됩니다. 전압이 제거되어도 메모리스터는 마지막 저항값을 유지하며, 이로 인해 비휘발성 메모리( )의 특성을 갖게 됩니다().

메모리스터의 개념은 1971년 레온 추아(Leon Chua)에 의해 저항기, 축전기, 코일과 함께 네 번째 기본 회로 소자로 이론적으로 제안되었습니다. 형식적으로, 메모리스터는 저항이 시간의 함수로서 자기 플럭스나 적분 전압에 의존하는 소자로 정의됩니다. 실제 물리학에서는 메모리스터가 박막 반도체 또는 산화물 구조로 구현되는 경우가 가장 많으며, 이 구조에서 저항의 변화는 이온 이동이나 재료 구조의 결함으로 인해 발생합니다.

이 현상은 백업 전원 공급 장치를 필요로 하지 않고 아날로그 또는 이산적인 방식으로 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 기존의 메모리 칩과 달리, 메모리스터는 데이터를 저장하는 동시에 정보 처리에 참여할 수 있어, 소위 인메모리 컴퓨팅(in-memory computing) 및 신경모방 컴퓨팅(neuromorphic computing) 아키텍처 구현의 유력한 후보로 꼽힙니다.

이러한 특성 덕분에 메모리스터는 현대 비휘발성 메모리 기술(예: ReRAM), 신경망( )의 인공 시냅스, 차세대 논리 회로 및 적응형 시스템에 응용되고 있습니다. 메모리스터의 개발은 소형화, 에너지 절약, 그리고 기존의 전자 부품 으로는 달성하기 어려운 기능의 구현 에 새로운 가능성을 열어줍니다.

저항기

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기