+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
라푸노프 방법은 19세기 후반 알렉산더 라푸노프가 개발한 동역학 시스템의 안정성을 분석하는 수학적 도구 세트입니다. 이 방법의 핵심은 일반적인 해를 찾지 않고 평형점 근처의 시스템( )의 거동을 연구하는 것입니다. 이 방법의 핵심 요소는 시스템의 에너지를 측정하고 시스템의 궤적이 평형점에 접근하고 있는지 또는 멀어지고 있는지 평가할 수 있는 보조 함수인 소위 리아푸노프 함수입니다.
클래식 버전에서 이 방법은 평형점 주변에서 양으로 결정되는 실함수를 찾는 것으로 구성되며, 시간에 대한 총 미분(시스템의 해를 따라 계산)이 음으로 결정되거나 양이 아닌 함수를 찾습니다. 이러한 리아푸노프 함수는 각각 점근적 안정성 또는 리아푸노프적 의미의 안정성을 증명합니다. 이 방법의 장점은 범용성입니다. 선형 시스템 과 비선형, 연속 및 이산 시스템 모두에 적용할 수 있습니다.
엔지니어링 및 자동화( )의 맥락에서 리아푸노프 방법은 안정화, 적응형 및 비선형 제어 시스템의 설계를 위한 토대를 제공합니다. 이 방법은 기계, 전기 및 생물학적 시스템 연구뿐만 아니라 카오스 이론 및 전역 역학 분석에도 사용됩니다. 실제 구현을 위해서는 종종 기호적 최적화, 반정확 프로그래밍 및 인공 지능 도구 를 사용하는 등 물리적 직관이나 수치적 절차를 기반으로 적절한 리아푸노프 함수를 구성해야 합니다.
고전적 방법의 확장에는 시간에 따른 리아푸노프 함수, 리아푸노프-크라소프스키 함수를 사용한 방법, 확률 및 분산 시스템에 대한 일반화 등이 포함됩니다. 다재다능하고 미분 방정식을 풀어야 하는 요구 사항으로부터 독립적이기 때문에 리아푸노프 방법은 동적 시스템 이론에서 정성적 분석을 위한 기본 도구 중 하나입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。