+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
위상 변조(PM)는 정보 신호의 순간 값에 따라 반송파(](/kr/ko/news/library-articles/page/68920/) )의 위상( [)을 변경하는 아날로그 변조 기법입니다. 진폭 변조 또는 주파수 변조와 달리 여기서는 반송파의 진폭과 주파수가 일정하게 유지되고 위상 변화로 정보가 전달됩니다. 위상 변조는 주파수 변조 와 직접 관련이 있으며, 둘 다 반송파의 위상각과 관련된 파라미터의 변화를 기반으로 하기 때문에 각도 변조로 분류됩니다.
통신 시스템에서 PM은 간섭, 특히 신호의 진폭 에 영향을 미치는 간섭에 대한 높은 내성으로 데이터를 장거리로 전송할 수 있게 해줍니다. 그러나 그 효과는 수신기와 송신 신호의 위상을 정확하게 동기화하는 데 달려 있으며, 복조 회로에 대한 특정 설계 요구 사항이 필요합니다. 위상 변조는 특정 비트 값이 개별 위상 변화에 할당되는 위상 시프트 키잉 과 같은 많은 최신 디지털 전송 기술의 기초입니다.
위상 변조는 아날로그 및 디지털 전송 모두에서 사용되며, 특히 스펙트럼 효율을 높이고 노이즈의 영향을 최소화하는 것이 중요한 경우에 사용됩니다. 디지털 기술에서는 이 변조를 통해 복잡한 코딩 체계를 구현할 수 있으므로 동일한 주파수 대역에서 더 많은 정보를 전송할 수 있습니다. 위상 변조 신호는 스펙트럼 구조가 복잡하고 수신 경로에서 고급 처리가 필요하기 때문에 PM을 분석하고 구현하려면 신호 이론, 푸리에 변환 및 대역 통과 필터링에 대한 지식이 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。