+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

리벳 - 정의

리벳 은 소성 변형에 의해 재료를 영구적으로 결합하는 조립 기술에 사용되는 패스너입니다. 작동 원리는 생크 끝의 기계적 팽창을 기반으로 하여 고강도의 분리할 수 없는 관절을 형성합니다. 리벳은 원통형 생크와 생산 공정에서 성형된 헤드로 설계되며, 그 형상에 따라 재료에 삽입되는 방식과 관절의 강도 특성이 결정됩니다.

기존의 리벳 조인트는 솔리드 리벳을 사용하므로 결합할 구성 요소의 양쪽에서 접근해야 합니다. 리벳은 드릴 구멍에 리벳을 삽입하고 손 또는 공압 도구를 사용하여 자유 끝을 소성 변형하여 설치합니다. 리벳은 코어와 관형 슬리브로 구성된 단면 연결에 사용되며, 맨드릴이 제어된 방식으로 파단될 때 팽창이 발생합니다. 금속 접합 기술의 발전으로 하중 지지력이 향상된 구조용 리벳과 무게를 줄이고 조립 응력의 영향을 최소화해야 하는 애플리케이션을 위해 설계된 튜브형, 중공형 또는 확장형 리벳과 같은 특수 버전이 개발되었습니다.

리벳 소재는 기계적 하중, 부식에 대한 내성 및 결합할 재료와의 호환성에 따라 선택되며, 이는 항공 우주 공학, 자동차 및 철골 구조물에서 매우 중요합니다. 알루미늄, 스테인리스 스틸, 구리 및 티타늄 피트가 가장 일반적으로 사용되며, 요구 사항이 더 높은 구조물에는 부식 방지 코팅 또는 아노다이징 기술을 사용합니다. 최신 조립 기술에는 로봇 리벳팅을 사용하여 공정의 높은 반복성과 증착 파라미터의 정밀한 제어가 가능하여 구조 부품의 대량 생산에 사용됩니다.

리벳 접합부의 특성은 변형된 재료를 통해 전달되는 전단 및 축력에 의해 결정되므로 이러한 유형의 접합부는 다양한 동적 하중에 대한 저항성이 높습니다. 높은 응력에 노출된 구조물에서는 핫 리벳팅 기술을 사용하여 구멍에서 리벳의 팽창을 제어하고 조립 유격을 제거할 수 있습니다. 또한 최신 애플리케이션에서는 생산 주기 동안 올바른 설치 및 품질 관리를 확인하기 위해 장착 지표가 장착된 리벳을 사용합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기