+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

페라이트 메모리 - 정의

페라이트 메모리 는 20세기 후반에 컴퓨터에 사용된 비휘발성 운영 메모리의 한 유형으로, 강자성 물질로 만들어진 자화 코어( 페라이트) 형태로 정보가 저장되었습니다. 이러한 요소는 전자기 현상을 기반으로 데이터를 쓰고 읽을 수 있도록 전선이 통과하는 작은 고리 형태였습니다. 각 코어는 자화 방향에 따라 1비트 의 정보를 나타냅니다.

페라이트 코어에 쓰려면 각 전선에 전류 펄스를 생성하여 각 코어의 자기 상태를 변화시켜야 했습니다. 읽기는 코어의 현재 상태를 재설정하는 펄스를 삽입한 다음 비트가 설정된 경우 다시 써야 하는 파괴적인 작업이었습니다. 판독 정보는 자속의 변화로 인한 유도 전압을 기반으로 판독 와이어에 생성되었습니다.

페라이트 메모리는 산업 또는 군사적 조건에서도 높은 잡음 내성, 높은 내구성 및 신뢰성이 특징이었습니다. 또한 전원 없이도 장기간 데이터를 저장할 수 있다는 장점이 있어 오늘날의 동적 RAM 과 차별화되었습니다. 반면 페라이트 코어의 물리적 크기와 전선 인터리빙의 복잡성으로 인해 상대적으로 높은 생산 비용과 제한된 저장 밀도라는 단점이 있었습니다.

이 기술은 1970년대에 더 큰 용량, 더 작은 크기, 더 빠른 속도를 제공하는 솔리드 스테이트 메모리 칩으로 대체되었습니다. 그럼에도 불구하고 페라이트 메모리는 IBM 시스템/360과 같은 시스템과 우주 임무에 사용되는 온보드 컴퓨터, 즉 아폴로 프로그램에서 널리 사용되면서 컴퓨터 개발 역사에서 중요한 역할을 담당해 왔습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기