+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
그리드 컴퓨팅은 지리적으로 분산된 여러 대의 독립적인 컴퓨터 장치에서 컴퓨팅 리소스를 공유하는 분산형 컴퓨팅 의 한 모델입니다. 기존의 중앙 집중식 시스템과 달리 그리드 컴퓨팅은 개별 컴퓨터가 하나의 가상 슈퍼컴퓨터 의 요소로서 함께 작동하는 동적으로 병치된 컴퓨팅 환경을 조성합니다.
그리드 컴퓨팅의 리소스에는 컴퓨팅 성능뿐만 아니라 스토리지, 표준화된 통신 프로토콜 및 미들웨어 플랫폼 을 통해 제공되는 소프트웨어 및 특수 장치도 포함됩니다. 그리드 컴퓨팅의 핵심은 주어진 시간에 사용 가능한 노드에 작업을 자동으로 할당하여 사용 가능한 자원의 사용을 최적화하고 시스템의 부하를 분산하는 기능입니다.
그리드 시스템은 높은 확장성, 유연성, 단일 구성 요소 장애에 대한 복원력이 특징입니다. 하지만 권한 부여, 보안, 데이터 동기화 및 작업 스케줄링을 처리하는 정교한 관리 메커니즘이 필요합니다. 이러한 구조로 인해 그리드 컴퓨팅은 수치 모델링, 데이터 분석 과학, 시뮬레이션 엔지니어링 또는 빅 데이터 마이닝과 같은 계산 집약적인 영역에서 사용됩니다.
그리드 솔루션은 대규모 컴퓨팅 이니셔티브와 공유 IT 인프라를 포함한 많은 연구 및 상업 프로젝트의 기반입니다. 클라우드 기술 및 컨테이너화의 발전으로 그리드 컴퓨팅의 개념은 광범위한 분산 컴퓨팅 아키텍처의 일부로서 새로운 중요성을 갖게 되었습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。