+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

방열판 - 정의

방열판( )은 전자, 전기 및 기계 장치에서 발생하는 열을 효율적으로 방출하여 최적의 작동 조건을 유지하고 과열을 방지하기 위해 사용되는 패시브 냉각 시스템 부품입니다. 방열판의 작동 원리는 열전도 및 대류( ) 에 기반하며, 이를 통해 발열 부품의 표면에서 주변 환경으로 열 에너지를 전달합니다. 소재의 높은 열전도율과 방열판 구조의 최적화된 형상은 열 교환 과정에서의 효율성을 결정합니다.

방열판은 일반적으로 알루미늄이나 구리와 같은 열전도율이 높은 금속으로 만들어진 본체와, 열 방출 표면적을 증가시키는 핀 구조로 구성됩니다. 핀의 형상은 냉각 유형에 따라 맞춤 제작될 수 있습니다. 패시브형 시스템은 공기 접촉 면적이 넓은 방열판을 사용하는 반면, 팬이나 냉각수 시스템을 사용하는 능동형 시스템은 열 흐름을 극대화하고 공기 역학적 항력을 최소화하도록 최적화된 설계를 사용합니다.

방열판은 효과적인 열 손실 관리가 핵심인 전력, 반도체 및 전력 시스템에 사용됩니다. 전자 분야에서 방열판은 프로세서, 전력 트랜지스터, 증폭기 및 LED 모듈의 냉각에 필수적이며, 높은 열 부하에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 산업 시스템에서는 전력 변환기, 변압기 및 전력 전자 시스템을 냉각하기 위해 전용 설계가 사용되며, 여기서 열 교환 의 효율성 은 시스템 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

방열판의 효율은 소재의 열전도율, 질량 및 열전달 요소 표면에 장착되는 방식에 따라 달라집니다. 열전도성 페이스트, 열전도 테이프 및 열 전도성 화합물을 사용하면 표면 인터페이스에서의 열저항을 최소화하여 에너지 방출 효율을 높일 수 있습니다. 자연 대류와 강제 대류를 결합한 방열판은 냉각 요구 사항이 높은 응용 분야에 사용되며, 고출력 시스템의 경우 액체 냉각 시스템을 구현하고 히트 챔버 및 히트 파이프를 사용하여 장거리 열 전달을 더욱 지원합니다.

방열판 소재는 아노다이징이나 분체 도장과 같은 표면 처리를 거쳐 부식 저항성을 향상시키고 열 방출 특성에 영향을 미칩니다. 경량화가 필요한 응용 분야에서는 경량 합금 복합 소재를 사용하여 무게 대비 냉각 효율의 최적 비율을 제공합니다. 방열판 내 열전달에 대한 동적 분석은 복사열, 기류 난류 및 국부 온도 구배의 영향을 고려하며, 이는 높은 신뢰성과 작동 안정성이 요구되는 응용 분야의 냉각 시스템을 정밀하게 설계하는 데 매우 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기