+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

열저항 - 정의

열저항( )은 물질이나 시스템이 열의 흐름에 대해 보이는 저항을 나타내는 물리량입니다. 이는 전기 저항과 유사하지만, 전기 전도도가 아닌 열 전도도를 의미합니다. 가장 간단히 말해, 열저항은 단위 열유량이 특정 요소를 통과하기 위해 필요한 온도 차이를 정의합니다. SI 에서 열저항의 단위는 켈빈/와트(K/W)입니다.

기술적 맥락에서 열저항은 단일 재료 층부터 전체 전자 시스템에 이르기까지, 균질 및 복합 구조를 통한 열 흐름의 설명에서 나타납니다. 이는 두 지점 간의 온도 차이와 그 사이를 흐르는 열 에너지의 비율로 정의됩니다. 실제 시스템에서는 고체의 열전도도와 접촉면을 통한 전도 , 대류 또는 복사에 따른 저항을 모두 고려할 수 있습니다.

열 저항은 전자공학 및 전기 공학 분야에서 특히 중요하며, 이를 통해 작동 중 발생하는 열을 소산하는 부품의 능력을 평가할 수 있습니다. 이 매개변수는 전력 회로, 전력 트랜지스터, 전원 LED, 마이크로프로세서 및 냉각이 필요한 장치의 설계에 있어 매우 중요합니다. 확립된 열저항 한계치를 통해 부품이 안전한 온도 범위 내에서 작동할지, 아니면 방열판, 열 전도성 화합물 또는 기타 냉각 시스템이 필요한지 평가할 수 있습니다.

복잡한 구조에서 열저항은 개별 재료 층과 접점의 저항을 직렬로 합한 값이 될 수 있습니다. 또한 이 매개변수는 온도, 접촉면, 표면 거칠기, 기계적 압력 및 표면의 물리화학적 특성에 따라 달라지는 점도 고려됩니다. 열저항의 정확한 모델링과 제어는 열 공학의 중요한 부분이며, 이는 기술 시스템의 신뢰성과 성능에 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기