+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
접촉기(Contactor) 는 특히 대전류 또는 고전압 시스템에서 전기 회로를 원격으로 켜고, 끄고, 제어하도록 설계된 전기 기계식 스위칭 장치입니다. 이는 자석의 원리에 따라 작동하는데, 코일에 전압이 가해지면 자기장 이 생성되어 점퍼를 끌어당김으로써 작동 접점 세트가 닫히거나 열리게 됩니다. 코일에 전원이 차단되면 탄성력에 의해 접점 요소들이 초기 상태로 복귀합니다.
접촉기의 설계는 대용량 작동 전류를 전달하는 주 접점 세트와 오토메이션 시스템 에서 제어 및 신호 기능을 수행하는 보조 접점 등 필수 요소들을 구분합니다. 접촉기는 작동의 동적 특성으로 인해, 스위칭 작업 중 발생하는 아크( ) 에 대한 내성을 고려하여 설계되며, 이를 위해 소광 챔버를 사용하는 경우가 많습니다.
접촉기는 일반적으로 산업 분야에서 전동기, 펌프, 히터, 조명을 제어하거나 복잡한 오토메이션 및 공정 제어 시스템에 널리 사용됩니다. 이들의 설계는 작동 부품의 마모를 최소화하면서 대용량 부하를 반복적이고 빠르며 안정적으로 스위칭할 수 있게 해줍니다. 최신 솔루션에서 접촉기는 서지 억제 시스템 , 통신 인터페이스 및 진단 기능을 갖추고 있어 에너지 관리 시스템과의 통합 및 장비 작동 모니터링이 가능합니다.
코일 전압( ), 정격 전류( ), 접점, 스위칭 용량 및 사용 등급(예: AC-1, AC-3)과 같은 접촉기의 정격은 장치의 높은 기계적 및 전기적 수명을 보장하기 위해 부하 특성과 작동 조건에 정확히 부합해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。