+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

대칭기(발룬) - 정의

대칭화기(symmetrizer,)는 대칭-비대칭 발룬( ,, balanced-unbalanced의 약어)이라고도 불리며, 대칭 선로와 비대칭 선로 간에 신호를 변환하는 데 사용되는 전자 장치입니다. 이 장치의 목적은 올바른 임피던스 매칭을 보장하고, 전송 경로의 구조적 차이로 인해 발생하는 원치 않는 신호 간섭을 최소화하는 것입니다.

트위스트 페어(twisted-pair)나 대칭 다이폴(symmetrical dipole)과 같은 대칭 선로에서는 신호가 접지에 대해 동일한 매개변수를 가진 두 개의 케이블을 통해 전송되므로, 전자기 간섭에 대한 높은 내성을 보장합니다. 반면, 동축 케이블과 같은 비대칭 선로에서는 공통 접지에 대해 단일 전선을 통해 신호를 전송합니다. 적절한 변환이 이루어지지 않으면 이러한 선로가 연결될 때 전위차가 발생하여 노이즈 방출, 신호 손실 또는 공통 접지 전류를 유발할 수 있습니다.

발룬(Balun)은 주파수 및 신호 특성에 따라 전자기 변압기, 용량성 시스템, 또는 코어 를 기반으로 한 하이브리드 설계 등 다양한 방식으로 구현될 수 있습니다. 무선 통신, 텔레비전, 레이더 시스템 및 RFID 기술 에서 대칭기는 비대칭성을 제거하고 외부 소스의 간섭을 억제하여 고품질 신호 전송을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

안테나 설계의 맥락에서, 발룬은 대칭 안테나와 비대칭 송수신기 시스템 간의 적절한 적응을 가능하게 하는 필수적인 설계 요소로, 방사 효율, 임피던스 매칭 에 직접적인 영향을 미치며 전송 경로에서 원치 않는 파동의 방출을 제한합니다. 적절하게 선택된 대칭화기는 RF 시스템의 성능을 향상시킬 뿐만 아니라, 시스템의 신뢰성과 전자기 호환성(EMC) 표준 준수 여부에도 상당한 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기