+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

가우시안 잡음 - 정의

가우시안 잡음 은 표본값이 가우시안 확률밀도함수(정규 분포)로 설명되는 통계적 분포를 갖는 무작위 잡음의 한 유형입니다. 이는 대부분의 값이 평균 주위에 집중되어 있으며, 극단값의 확률은 평균에서 멀어질수록 대칭적으로 감소함을 의미합니다. 이러한 유형의 노이즈는 통신 시스템 분석, 신호 처리, 그리고 계측 및 전송 시스템의 간섭 모델링에 널리 사용된다.

가우시안 노이즈의 특징은 평균(보통 0)과 분산이라는 두 가지 매개변수로 설명된다는 점입니다. 분산은 평균을 중심으로 한 값의 분포 범위를 정의하며, 따라서 노이즈의 강도를 나타냅니다. 비록 시간, 공간, 주파수 등 다양한 영역에서 발생할 수 있지만, 그 통계적 특성은 변하지 않습니다. 평탄한 스펙트럼으로 정의되는 백색 잡음( ,)과 달리, 가우시안 잡음은 신호의 스펙트럼 특성과 무관하게 신호의 진폭 분포를 의미합니다. 그러나 실제로는 가우시안 분포를 따르는 백색 잡음, 즉 평탄한 스펙트럼과 정규 분포를 가진 표본을 갖는 확률 과정을 고려하는 경우가 많습니다.

가우시안 노이즈는 정보 이론 및 통신 분야의 기본 모델로, 소위 AWGN(Additive White Gaussian Noise) 채널의 기초를 이룹니다. AWGN 채널에서는 백색 스펙트럼과 정규 분포를 갖는 무작위 노이즈가 유효 신호에 더해지는 것으로 가정합니다. 이 모델을 통해 데이터 전송의 신뢰성, 필터 설계, 오류 정정 부호화( ) 및 신호 검출에 대한 잡음의 영향을 분석적으로 연구할 수 있습니다.

실제 응용 분야에서 가우시안 잡음은 전자 시스템의 열적 잡음, 아날로그 센서의 측정 변동 또는 디지털 이미지의 무작위 오류를 나타낼 수 있습니다. 이에 대한 이해와 모델링 기술은 시스템 품질 분석 및 신호 검출, 추정, 필터링 알고리즘 설계에 있어 매우 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기