+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

원격 감지 - 정의

원격 감지 는 전자기파를 이용하여 연구 대상 지역과 직접적인 물리적 접촉 없이 물체, 현상 또는 표면에 대한 정보를 수집하는 기술 및 과학 분야입니다. 이 과정은 위성( ), 드론(), 항공기 또는 지상 기반 장치와 같은 원격 플랫폼에 설치된 센서를 사용하여 대상 물체가 반사, 방출 또는 산란한 복사선을 기록한 다음, 얻어진 데이터를 분석하여 관측된 특징을 식별하고 분류하는 것을 포함합니다.

실무에서 원격 감지는 가시광선( ), 적외선()부터 마이크로파( ) 및 전파()에 이르기까지 광범위한 스펙트럼 범위를 다룹니다. 기타 파장 대역을 이용하면 온도, 습도, 구조, 물질 구성, 식생 또는 오염과 같은 표면의 물리적 및 화학적 특성을 관측할 수 있습니다. 기하학적, 대기 및 복사 보정을 위한 센서 보정 및 신호 처리는 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 얻기 위한 중요한 요소입니다.

원격 감지는 패시브형과 능동형으로 나뉩니다. 전자의 경우 센서가 자연 복사(예: 햇빛)를 기록하는 반면, 후자의 경우 자체 방출원을 사용합니다(예: 레이더 또는 라이더). 이 경우 신호를 생성하고 표면에서의 반사를 분석합니다. 이 기술은 환경 모니터링, 정밀 농업, 지질학, 수문학, 토지 이용 계획, 군사, 기상학, 그리고 자연 재해의 영향 평가와 같은 비상 관리 분야에서 폭넓게 응용되고 있습니다. 예: 환경 모니터링, 정밀 농업, 지질학, 수문학, 토지 이용 계획, 군사, 기상학, 그리고 자연

원격 감지 데이터의 해석에는 고급 계산 도구, 분류 알고리즘, 이미지 분할 방법 및 지리정보시스템(GIS)이 필요합니다. 현대 원격 감지는 인공 지능 및 기계 학습 기술을 사용하여 이미지를 자동으로 분석하고 시간 경과에 따른 변화를 감지함으로써, 효율성과 적용 범위를 크게 확대하고 있습니다.

라이다(LIDAR) 센서

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기