+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
결합 회로 는 출력이 입력의 현재 상태에만 의존하며, 메모리 소자나 과거 신호의 이력이 전혀 개입되지 않는 디지털 논리 회로의 한 유형입니다. 이는 어떤 순간에도 시스템의 응답이 시간에 따른 입력 신호의 변화 순서가 아니라, 오직 현재의 입력 신호 집합에 대한 논리 함수임을 의미합니다. 이러한 구조는 이진 산술, 디코딩, 멀티플렉싱, 비교 또는 코드 변환과 같은 많은 기본 디지털 기능의 기초를 이룹니다.
결합 회로는 부울 방정식이나 진리표로 설명되는 정의된 논리 기능을 수행하는 기본 논리 게이트( - AND, OR, NOT 및 이들의 조합)로 구성됩니다. 메모리가 없기 때문에 결정론적이며, 입력 상태의 변화에 대해 (전파 지연은 무시하고) 즉각적으로 반응합니다. 이 회로의 동작은 내부 상태를 고려할 필요 없이 논리 분석을 통해 명확하게 결정될 수 있습니다.
실무에서는 조합 논리 회로가 이산 회로 수준에서 설계되기도 하고, CMOS, TTL 또는 FPGA 기술을 이용한 집적 형태로 설계되기도 합니다. 이러한 회로 구성은 마이크로프로세서 시스템, 디지털 오토메이션, 데이터 처리 및 디지털 인터페이스 회로에 사용됩니다. 플립플롭과 클럭을 사용하여 상태를 저장하는 순차 회로와 달리, 조합 회로는 타이밍 구조가 없으며 주기적인 응답을 생성하지 않습니다.
조합 회로 설계의 중요한 측면은 게이트 수를 최소화하고 지연 시간을 최적화하는 것으로, 이는 디지털 시스템의 속도와 에너지 효율에 영향을 미칩니다. 현대적인 설계 방법에서는 VHDL( ) 또는 Verilog와 같은 하드웨어 도구를 사용하며, 이를 통해 기능적 설계 사양을 기반으로 한 자동 논리 합성이 가능합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。