+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
금속 결합( )은 금속 원자 사이에 형성되는 화학 결합의 한 유형으로, 외부 원자가 전자들이 금속의 결정 구조 전체를 자유롭게 이동하는 이른바 ‘전자 기체’를 형성하는 특정한 전자 구조를 특징으로 한다. 이러한 전자들은 특정 양이온에 할당되지 않고, 물질의 응집력과 물리화학적 특성을 담당하는 공통 전자장을 형성한다.
금속 결합의 메커니즘은 양전하를 띤 원자핵(금속 양이온)과 음전하를 띤 전자 기체 사이의 정전기적 상호 작용을 포함합니다. 이러한 전자의 비국소화는 금속이 높은 전기 및 열 전도도, 높은 가소성 및 특징적인 표면 광택을 나타내게 합니다. 전자의 자유로운 이동은 에너지와 전하의 원활한 전달을 촉진하여, 금속을 전기 공학, 전자 공학 및 재료 공학 분야에서 특히 중요한 소재로 만듭니다.
금속 결합은 순수 금속뿐만 아니라 합금에서도 발생하며, 이 경우 서로 다른 원소가 존재함에도 불구하고 공통된 전자장에 기반한 구조가 유지됩니다. 그 강도는 원자가 전자의 수와 결정 격자 내 이온의 밀집도에 따라 달라지며, 이는 경도, 탄성 또는 변형 저항과 같은 기계적 특성으로 나타납니다.
밴드 모델에서 금속 결합은 원자의 에너지 준위가 겹치고 전자가 자유롭게 이동할 수 있는 전도대가 형성됨으로써 설명됩니다. 완전히 채워지지 않은 에너지 밴드의 존재는 금속의 전기 전도도의 기초가 되며, 이를 유전체( ) 및 반도체( ) 와 구별하는 특징입니다. 이 결합은 공유 결합처럼 공간적으로 국한되어 있지는 않지만, 기술 및 산업 분야에서 엔지니어링 재료와 기능성 재료의 구조와 기능을 형성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。