+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
방전( )이란, 유전체(](/kr/ko/news/library-articles/page/61768/) )나 기체( )를 통해 전하( )가 역동적으로 이동( )하는 과정으로, 이로 인해 일반적으로 절연성인 매체에서 순간적인 전기 전도성이 발생합니다. 이 현상은 전기장( )의 강도( [)가 해당 매체의 임계값을 초과하여 유전체 파괴를 일으키고 전류 흐름이 시작될 때 발생합니다. 이 방전 메커니즘은 전자와 이온과 같은 전하 운반체의 생성 및 가속을 수반하며, 충돌 이온화와 2차 방출 과정을 통해 전도도가 기하급수적으로 증가하게 됩니다.
전류, 전압 및 매질의 특성에 따라 전기 방전은 코로나, 스파크, 아크 및 피어싱 방전 등 다양한 형태를 취할 수 있습니다. 기체에서 발생하는 스파크 방전은 강력하고 한 전자기 및 광 펄스를 생성하는 빠르고 짧은 과정입니다. 본질적으로 안정적인 아크 방전은 용접 및 플라즈마 절단 기술과 고전류 스위치에 사용됩니다.
전력 시스템에서 방전은 전력 공급 및 보호 측면 모두에서 중요합니다. 절연 고전압, 낙뢰 보호 장치 및 서지 보호 장치를 설계하려면 방전을 상세하게 모델링하고, 절연 파괴 전압, 상승 시간 전류 및 방사 방출 특성과 같은 매개 변수를 고려해야 합니다. 현대 과학 연구에서는 방전 현상이 저온 플라즈마 , 가스 및 표면 세정 기술 등의 응용 분야뿐만 아니라, 번개 방전 및 이것이 지구 전자기 환경에 미치는 영향에 대한 모델링과 같은 대기 물리학 실험의 맥락에서도 분석됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。