+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
비상 정지 장치( )는 제어 시스템 및 오토메이션 에서 사용되는 안전 요소로, 위험한 상황에서 기계, 장치 또는 기술 공정의 전원을 즉시 차단하거나 작동을 중지하도록 설계되었습니다. 이 장치의 설계 및 작동 원리는 안전 요구 사항을 준수해야 하며, 이를 위해 신속한 작동 메커니즘과 명확하고 직관적인 작동 방식이 필요합니다.
이 장치는 bEC 60204-1, ISO 13850 및 EN 60947-5-5 표준에 따른 안전 등급 기능을 수행하는 매우 신뢰할 수 있는 시스템으로 작동합니다. 이 장치는 직접 작동 방식이 특징이며, 이는 복잡한 제어 시스템의 중재 없이 기계적으로 작동이 이루어짐을 의미하므로, 논리적 오류나 전자 시스템의 고장으로 인한 지연 위험을 제거합니다. 작동 메커니즘은 작동 후 비활성화 상태에서 자동 잠금 기능을 기반으로 하며, 재작동에는 의도적인 리셋이 필요하므로 잠재적인 비상 상황에서 전원이 실수로 복구되는 것을 방지합니다.
비상 스위치는 일반적으로 가시성이 높은 버튼으로 설계되며, 대개 노란색 바탕에 빨간색으로 표시되고, 비상 상황에서 중요한 역할을 하는 손바닥으로 즉시 누를 수 있도록 독특한 버섯 모양을 하고 있습니다. 용도에 따라, 이 스위치는 유선 시스템에 장착되거나, 릴레이 제어 회로 또는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)의 일부로 사용되거나, 산업용 네트워크를 사용하는 안전 아키텍처에 통합되어 SCADA 시스템 에서 스위치의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
비상 회로 차단기의 적용 분야는 산업 기계, 조립 라인, 빌딩 자동화 시스템에서 운송 시스템 및 전력 설비에 이르기까지 다양합니다. 이 장치의 작동은 종종 위치 센서, 단락 및 개방 회로 모니터링 및 제어 시스템 중복성과 같은 추가 진단 메커니즘과 연동되어 작동하며, 이를 통해 운영 오류의 위험을 최소화합니다. 현대적인 솔루션은 또한 무선 및 광학 시스템을 활용하여 분산된 산업 구조 내에서 비상 정지 기능을 원격으로 작동할 수 있도록 합니다.
안전 표준의 맥락에서, 비상 정지 시스템의 설계 및 구현은 엄격한 안전 등급 요구 사항(SIL - 안전 무결성 수준 및 PL - 성능 수준)을 따르며, 그 효과성은 작동 무결성과 먼지, 습도, 진동 및 전자기 간섭( )의 영향 을 포함한 환경 조건에 대한 내성을 확인하기 위한 정기적인 테스트를 통해 검증됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。