+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
기어( )는 직선형이거나 때로는 곡선형인 형상을 가진 기계 부품으로, 표면에 일정한 간격으로 이가 배열되어 있으며, 톱니바퀴와 함께 작동하여 회전 운동을 직선 운동으로, 또는 그 반대로 변환하는 역할을 합니다. 기계 시스템에서 기어는 힘과 토크를 정밀하게 전달하는 데 핵심적인 역할을 하며, 높은 정밀도와 광범위한 힘 범위에서 직선 운동을 구현할 수 있게 해줍니다.
모듈, 톱니 수 및 프로파일과 같은 랙의 기하학적 매개변수는 기어 휠과의 호환성과 메커니즘의 부드럽고 균일한 작동을 보장하기 위해 엔지니어링 표준에 따라 설계됩니다. 기어는 일반적으로 하중 요구 사항, 내마모성 및 내식성( )에 따라 합금강, 스테인리스강 또는 엔지니어링 플라스틱과 같은 고강도 재료로 제조됩니다.
기술적 응용 분야에서 기어는 구동 메커니즘, 제어 시스템, 운송 시스템 및 위치 결정 시스템, 측정 장비에 사용됩니다. 예를 들어, 차량 조향 시스템은 랙 및 피니언 기어를 사용하여 스티어링 휠의 회전 운동에 선형적인 반응을 제공함으로써 조향 정밀도를 높입니다.
랙 및 피니언 작동 분석에는 마찰력 마찰, 동적 하중, 톱니 표면 마모 및 동력 전달 효율과 관련된 문제가 포함됩니다. 현대적인 설계에서는 기어의 수명을 늘리고 장기간 하중 하에서 피로 취약성을 줄이기 위해 표면 경화나 질화 처리와 같은 첨단 열처리 방법을 사용합니다.
기어와 맞물리는 기어의 정밀한 제조 및 적절한 윤활은 에너지 손실을 최소화하고, 소음을 줄이며, 로봇공학, 자동차, 오토메이션 및 철도 등 다양한 산업 분야에서 메커니즘의 수명을 연장하는 데 핵심적인 요소입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。