+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

이익 - 정의

[기술 용어, 특히 전자공학 및 신호 공학 분야에서 이득( )이란 증폭 또는 처리 시스템에서 출력 신호 값과 입력 신호 값의 비율을 의미합니다. 이는 구성 요소나 시스템이 신호를 증폭하는 능력을 나타내는 척도로, 전력, 전압, 전류 또는 전달 함수 매개변수를 지칭할 수 있습니다. 문맥에 따라 이득은 절대값(두 수량의 비율)으로 표현되거나, 데시벨(dB) 단위로 표현될 수 있습니다.](/kr/ko/news/library-articles/page/61766/) 이는 신호가 연속적인 변환을 거치는 복잡한 시스템의 분석을 용이하게 합니다.

아날로그 전자공학에서 전압 이득은 출력 신호가 입력 신호보다 몇 배 더 큰지를 결정하며, 이는 연산 증폭기, 트랜지스터 증폭기 또는 오디오 회로의 기본 특성입니다. 무선 및 통신 시스템에서 "이득"이라는 용어는 종종 안테나의 특성을 지칭합니다. 예: 안테나 이득은 특정 방향으로 입력 에너지를 전자기파( ) 로 변환하는 지향성과 효율성을 나타냅니다. 이 경우 이득은 손실과 방사 특성도 고려하며, 데시벨(dB) 단위의 값은 기준점으로 삼는 다이폴 안테나 또는 등방성 안테나를 기준으로 합니다.

동적 관점에서 볼 때, 이득은 주파수, 온도, 부하 임피던스 및 기타 시스템 작동 매개변수에 따라 달라질 수 있습니다. 많은 응용 분야에서 핵심은 넓은 주파수 범위에서 안정적인 이득을 확보하는 것이며, 이를 위해서는 적절한 소자 선택과 보정 방법이 필요합니다. 디지털 회로에서 이득의 개념은 신호 처리 효율과 간접적으로 관련될 수 있지만, 주로 아날로그 단계( 인터페이스)를 지칭하는 경우가 더 많습니다.

이득은 또한 제어 이론( ) 및 선형 시스템에서 중요한 역할을 하며, 여기서 이득은 시스템의 투과 함수의 일부로서 시스템의 안정성과 시간 응답에 영향을 미칩니다. 분야에 관계없이 이득 분석을 통해 신호 처리( ) 맥락에서 기술 장치 및 시스템의 품질, 효율성 및 사용성을 평가할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기