+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Generador eléctrico - definición

Un Generador Eléctrico es un dispositivo electromecánico cuya función principal es convertir energía mecánica en energía eléctrica mediante el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno, descrito por la ley de Faraday, implica la generación de una fuerza electromotriz (FEM) en un conductor que cruza las líneas de un campo magnético o como resultado de un cambio en el flujo magnético que rodea el circuito.

La construcción de un generador comprende esencialmente dos componentes básicos: el estator, que es la parte estacionaria que genera o cierra el circuito magnético, y el rotor, que realiza un movimiento de rotación con respecto al estator y está equipado con bobinados o imanes permanentes. Según el diseño y las características de la tensión de salida, los generadores se dividen en generadores de corriente continua y generadores de corriente alterna (alternadores).

En los sistemas industriales, los generadores se acoplan a diversas fuentes de accionamiento, como turbinas de vapor, turbinas hidráulicas, turbinas de gas, motores de combustión interna o sistemas eólicos, para generar electricidad en centrales eléctricas y sistemas de energía de emergencia. Los parámetros de funcionamiento de los generadores, como la tensión, la frecuencia, la potencia nominal y las características de regulación de la tensión, deben ajustarse estrechamente a los requisitos de la red eléctrica o de las cargas locales.

Los diseños modernos de generadores utilizan sistemas avanzados de refrigeración, sistemas de excitación automática y reguladores electrónicos de tensión (AVR) para aumentar la eficiencia energética, la estabilidad de los parámetros de funcionamiento y prolongar la vida útil de la unidad. También se presta especial atención a la sincronización de los generadores con la red, que requiere un control preciso de la amplitud, frecuencia y fase de la tensión generada para garantizar un funcionamiento seguro y estable del sistema eléctrico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN