+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Definición de generador unipolar

Un Generador Unipolar, también conocido como generador de Faraday, es un tipo específico de generador eléctrico que produce tensión eléctrica debido al movimiento directo de un conductor en un campo magnético constante , sin cambiar la polaridad del flujo magnético con respecto a el conductor. A diferencia de los generadores tradicionales de corriente alterna (CA), en los que la tensión es inducida por un flujo magnético alterno, en un generador unipolar la inducción electromotriz se produce por movimiento de rotación en un campo magnético constante, generando una corriente de sentido constante.

El diseño básico consiste en un conductor (normalmente en forma de disco o cilindro) que gira alrededor de un eje en un campo magnético producido por imanes permanentes o electroimanes. La línea de acción de la fuerza electromotriz es constante con respecto al diseño del generador, lo que elimina la necesidad de los conmutadores clásicos , aunque a menudo se utilizan escobillas para recoger la corriente del disco giratorio.

Los generadores unipolares se caracterizan por su sencillez de diseño y su capacidad para generar corrientes muy elevadas a tensiones relativamente bajas, lo que los hace interesantes para la investigación especializada y las aplicaciones experimentales, por ejemplo en los campos de la física del plasma y las tecnologías de alta corriente.

Aunque su aplicación práctica en la generación convencional de energía es limitada debido a las dificultades tecnológicas asociadas a la captación eficiente de corriente y a las elevadas pérdidas mecánicas y térmicas, los generadores unipolares han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la teoría del electromagnetismo. Los experimentos con ellos han permitido comprender mejor los principios fundamentales de la inducción electromagnética y constituyen la base para la investigación de métodos alternativos de generación de electricidad. En la investigación teórica moderna, el generador unipolar también se analiza en el contexto de los sistemas de muy alto rendimiento y los sistemas de conversión de energía sin contacto.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN