+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Voltmètres est un instrument de mesure utilisé pour mesurer directement la différence de potentiel électrique, ou tension, entre deux points dans un circuit électrique. L'unité de mesure d'un Voltmètres est volts (V), et l'appareil peut être utilisé aussi bien dans des circuits à courant continu (DC) que dans des circuits à courant alternatif (AC). Le Voltmètres permet d'évaluer le fonctionnement des sources d'énergie, des composants des circuits et les caractéristiques de tension des composants électroniques et des composants électriques.
La principale caractéristique du Voltmètres est sa résistance d'entrée élevée, qui minimise l'effet de la mesure sur le système testé. Par conséquent, le flux de courant à travers l'instrument est négligeable, ce qui permet de considérer la mesure comme non invasive. Le voltmètre est connecté en parallèle au composant testé, ce qui permet d'obtenir une véritable différence de potentiel sans interférer avec le circuit.
Les voltmètres existent en version analogique et numérique. Les versions analogiques sont basées sur un mécanisme magnétoélectrique (par exemple avec un angle mobile), où l'oscillation de l'aiguille est proportionnelle à la tension. Les volmètres numériques utilisent des convertisseurs analogiques-numériques (ADC), qui convertissent la tension d'entrée en une valeur numérique présentée sur une Affiche. Les multimètres numériques modernes font office de Voltmètres universels, offrant des modes de mesure supplémentaires, une sélection automatique de la gamme et des fonctions d'enregistrement des données.
La précision de la mesure de la tension dépend de la classe de l'instrument, de sa plage de mesure, de la fréquence du signal testé et de l'influence de facteurs externes tels que la température ou les interférences électromagnétiques. Les applications spécialisées utilisent des voltmètres différentiels, des voltmètres sélectifs, des voltmètres haute tension ou des voltmètres de laboratoire dont la précision et la stabilité sont améliorées.](/ca/fr/news/library-articles/page/61746/) La mesure de la tension au moyen d'un Voltmètres est un outil essentiel dans le diagnostic, la conception et la maintenance des systèmes électriques, électroniques et d'automatisation [.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.