+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

一般規定

協力規約 - 個人事業主 »

 

サプライヤー:Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Łódź、Ustronna 41 street、93-350 Łódź、Łódź – Śródmieście市地方裁判所、国家裁判所登録簿第20課、KRS番号:0000165815で登録された事務所„連絡先”タブで詳細な連絡先情報(電子メール、電話番号、ファックス番号)を入手できます。詳細は、PLN 3,300,000.00、納税識別番号(NIP):729-010-89-94、統計番号(REGON):4731171710を参照してください。

1.a. 協力規約の各項に記載されているすべての条項は、消費者とTransfer Multisort Elektronik sp.z.o.o.(以下「TME」または「販売者」)の間で締結されるすべての契約に適用されます。これらの契約は、消費者とTMEが署名した個別の書面による取り決めに基づいてのみ変更することができます。協力規約は、www.tme.eu、「協力規約」タブから入手できます。

1.b。 TME協約条項において言及される「消費者」という用語は、Art。 CIVIL CODE(改正法律第64.16.93号)は、事業活動や職業に直接関係しない起業家と法的活動を行う自然人を意味する。 TMEと締結した協定の当事者は、満時の自然人でなければならない。

1.c。契約の条件が「カタログ」になっている場合は、印刷版、CD / DVD、ポータブルハードドライブ、ウェブサイト、広告、プレスリリース、リーフレット、その他のすべての方法で理解する必要があります。 TMEによる商業情報の公開。

1.d. 消費者は、製品メーカーが製品の使用目的に関して別段の保証をしない限り、TMEが販売する商品は、故障が人の健康または生命を脅かす事態、または財産に悲惨な損害をもたらす可能性のある用途のために設計され、専用化されたものではないこと、特に、医療用途、生命を救い、維持する用途、または原子力用途のために設計されたものではないこと、また、いわゆるスーパーコンピューターの設計、製造、またはその他の用途に使用されることを意図したものではないことを認めるものとします。

1.e。消費者は、TMEから購入した商品の納入国の税関、輸出入規則を遵守するとともに、販売、輸出、再輸出、商品の輸入に必要な許可証またはライセンスを取得することを誓いますこれらの国の法律がそれらを取得し、これらの国の関税法を遵守することが要求されている限り、原産国からの輸入を禁止する。

1.f。 消費者は特定国家及び国際機構が特定国家、事業体又は個人との特定商品及び関係技術並びに文書の取引を制限していることを承知し、自分がTMEに販売の目的で提供された商品を購入する権利が奪われていないと声明する。

1.g。 消費者はTMEから購入された商品の懸念された範囲において、所謂二重用途商品について(以下、商品という)、全ての政府的行動、特に、法律、規則、命令及び決定並びに以下で発行された制裁(以下を含むがこれらに限らない)への遵守を承諾する:(i)米国輸出管理規則;(ii)米国国際兵器取引規則;(iii)米国に管理された経済制裁法及び規則。外国資産管理の財務省のオフィス;(iv)欧州連合輸出制御及び制裁規則;(v)国連制裁政策;(vi)前記の如何なる項目により制定された全ての関係法律;並びに(vii)いずれの他の適用する経済制裁、輸出制御、又は輸入法律(総じて、「輸出規則」という)。

1.h. 消費者は以下を表明します: (i) 商品は民間最終用途にのみ使用し、輸出規制の意味における無許可の軍事最終用途には使用しないこと、(ii) 輸出規制で許可されている場合を除き、制限された最終使用者に商品の入手を許可しないこと、(iii) 輸出規制で許可されている場合を除き、(A)米国の特別指定国民リスト、拒否者リスト、団体リスト、または(B)EUの共通外交・安全保障政策の下で実施されるEUの金融制裁の対象となる個人、団体、事業体の統合リストに記載されている者を含むがこれに限定されない禁止または制裁対象団体に商品の入手を許可しないこと、(iv)核兵器、ミサイル兵器、化学兵器、生物兵器の設計、改造、生産、製造など、輸出規則で禁止されている最終用途に商品を使用せず、いわゆるスーパーコンピューターの設計、改良、修理、製造に商品を使用しないこと。

1.i.消費者はポイント1e–1hに規定したルールに従うと明白で曖昧がない方式で確認しない第三者に故意に商品を再輸出し、再販売し、移転しない、又は入手できる状態にしない。

1.j。法的拘束力を持つバージョンはポーランドバージョンの協力条件である。他の言語バージョンは情報提供の目的だけに利用するものである。