+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
4.a. TMEは、「購入方法」タブに表示されている国への商品の配送を提供します。グループ外の国への商品の引き渡しは、TMEとの個別契約のもとでのみ可能です。 TMEは、物品を領土に配達することはなく、ポーランドまたは国際法の下にある人々は、物品の貿易および売却に関する禁制または制限の対象です。ご不明な点がございましたら、TMEの営業部までご連絡ください。一部の製品は一部の国でのみ購入できます。特定の国で商品が利用できない場合は、カートに追加することはできません。消費者は、消費者とTMEの別々の契約で別段の合意がない限り、配送コストを支払います。
4.b. 配送コストは、荷物の重量、配送先のサイズと国、および運送業者/運送業者の選択によって異なります。
4.c. 送料は注文に含まれ、指定された注文の商品を含む最初の貨物で請求されます。消費者からの要求に応じて、指定注文を含む2番目または3番目の貨物に追加発注された製品を含めると、追加発注された製品を含む貨物は新しい貨物として扱われ、貨物輸送費が課されることになります。所与の国の小包重量(またはそのような一括重量が定義されていない)に収まらない場合、輸送費は個別にTME営業部門と合意されます。
4.d. 出荷日は、ISO 8601の標準に従って、YYYY-MM-DD(年、月、日)形式で示されます。
製品の納品時間には、運送業者/貨物運送業者による注文処理時間および輸送時間が含まれます。発注処理時間は、処理依頼を受けた瞬間から、発注対象が運送業者/貨物運送業者に発行されるまでの間にカウントされた指示時間である。受注処理時間は、特定の製品の在庫状況に左右されますが、輸送時間は、運送業者/貨物運送業者の選択によって異なります。納期に関する詳細は、「購入方法」タブでご確認いただけます。
4.e. 費用と納期の表は、ウェブサイト:www.tme.euの「購入方法」タブにあります。
4.f. 注文の際、消費者は、TMEが提供する選択肢の中から運送業者を選択します。TMEが提供する運送業者と異なる運送業者による配送は、TMEと消費者との間の個別の契約に基づいてのみ可能です。消費者が「標準」の配送方法を選択した場合、TMEは、そのようなサービスを提供する複数の事業体から運送業者を選択します。消費者は、運送会社の配送規定に従って、受取人が受領を確認することなく、運送会社が配送先に荷物を預けることに同意するものとします。
4.g. 41 Ustronna通りにあるTME本部での商品の受け取りはできません。