+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

プロフォーマインボイスパネル

このパネルには、発行されたがまだ支払われていないすべてのプロフォーマインボイスが含まれています。発行日から7日以内にお支払いください。

指定されたプロフォーマインボイスの注文は、TMEアカウントに支払い金額が入金されるとすぐに送信されます。

重要!

7日以内に支払いが記録されない場合、注文はキャンセルされます。

見積請求書を編集および削除する

見積もり請求書の編集は、支払いを行う前にのみ行うことができます。これを行うには、「請求書の詳細」をクリックすると、「見積もり請求書の削除」オプションが表示されます。このオプションをクリックし、承認すると、見積もり請求書は削除され、商品は注文に戻されます。ただし、この操作を行うと、以前の見積もり請求書が削除され、代わりに新しいのを作成する必要がありますので、ご注意ください。また、「注文を削除」ボタンをクリックすることで、見積もり請求書を削除することができます。ただし、この場合、請求書と注文書全体が削除されます。

オプションを使用して、プロフォーマインボイスを削除し、注文をお気に入りに転送することもできます。次に、プロフォーマインボイスを削除し、注文を「お気に入り」に転送します。そこからショッピングカートに転送できます。

Payment methods