+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
期限が切れた支払いがアカウントにある場合は、料金を支払う必要があることが通知されます。指定された期限までに完了していない場合、発注はブロックされます。
期限切れの支払いに関する情報は、ログインしているときに表示されます。オーダーをブロックすると、新しいオーダーを作成しようとした時にステートメントが表示されます。
支払締め切り日を大幅に超えた場合は、発注されたすべての注文と確定していない注文の確認済みの注文がキャンセルされることがあります。
未払金に関する情報は、パネル"未払いの請求書"可能ですの中の顧客パネル >販売履歴>未払い請求書に記載されています。すべて2011年1月以降に作成された未払いの請求書が表示されます。それ以前に生成された請求書はオンラインで閲覧することはできません。パネルは、特定の通貨で支払うべき合計額、支払い締め切り日、未払い日数に関するの詳細な情報で構成されています。
お支払い方法として“銀行振込”を指定した未払いの請求書は、当行の口座に銀行振り込みすることで解決される場合があります。
弊社のウェブサイトに表示されている残高に関するご意見がある場合は、輸出部に連絡して問題を解決してください。