+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

長さの変換

長さ計算機は、ミリメートルやインチからフィートやメートルまで、長さの単位を迅速かつ正確に変換することを可能にします。PCBのレイアウトを設計する場合、ケーブルを選定する場合、または技術文書を分析または作成する場合でも、この計算機はニーズに応じて単位を瞬時に調整することができます。

長さ計算機は何に使いますか?

電子部品、機械要素、技術文書を扱う仕事では、さまざまな単位間での長さの変換が頻繁に必要とされます。私たちの長さ計算機は、以下のような値の迅速な変換を可能にします:

  • ミリメートルからインチへ、
  • インチからセンチメートルへ、
  • フィートからメートルへ、
  • マイクロメートルからミリメートルへ。

これは特に以下のような状況で便利です:

  • アメリカのメーカーの仕様でインチで示された寸法を分析する場合、
  • ミリメートルでピンや穴の間隔を合わせる場合、
  • 技術図面やCADモデルからデータを変換する場合、
  • ケーブル、ワイヤー、テープ、チューブの長さを選ぶ場合。

自動変換により、組み立て、製造、または装置の動作の正確さに影響を与える可能性のある計算ミスを避けることができます。

最も一般的に使用される長さの単位

業界、国、または製造者の習慣によって、さまざまな長さの単位が使用されます。以下に、最も一般的に使用される単位と、それらのメートル(SI基本単位)に対する相対値を示します:

単位 記号 メートルでの値 典型的な使用例
ミリメートル mm 0.001 電子部品の正確な寸法
センチメートル cm 0.01 ワイヤー、テープの長さ、マーキング
インチ in 0.0254 アメリカ市場、製造者カタログ
フィート ft 0.3048 ケーブル設備、作業長
メートル m 1 SIの標準単位
ヤード yd 0.9144 古い文書、英国の産業
マイクロメートル µm 0.000001 精密測定、マイクロテクノロジー

インチをミリメートルに変換する際のわずかな違いが、高精度のプロジェクトに実際の意味を持つことがあることを覚えておくことが重要です。

実践での長さ変換の応用

長さの単位を正確に変換することは、多くの技術分野で重要です。計算機の使用例:

  • PCBの設計では、2.54mmのピン間隔が標準のGoldpinコネクターで正確に0.1インチであるため、単位を間違えるとトレースの設計が誤る可能性があります;
  • ワイヤーの選択 - 多くのカタログがフィートで長さを示しているが、ヨーロッパではメートルが使用されています;
  • 海外からの注文 - アメリカ市場のコンポーネントの仕様では寸法の変換が必要かもしれません;
  • 機械加工 - プロファイル、チューブ、ハンドルの長さを正確な値に合わせる。

変換ミスを避けることで、時間の節約、材料の無駄の削減、高価な再加工の回避が可能になります。

FAQ - 距離の変換に関するよくある質問

なぜ電子機器でmmとインチの両方が使用されるのですか?

これは測定システムの違いによるものです。多くの製造者(特にアメリカとアジアからのもの)はインチで寸法を示していますが、ヨーロッパではメートル法が主流です。この違いは、ピン間隔、ケース、ワイヤーのマーキングなどに現れます。

ヤードはメートルと同じですか?

いいえ、1ヤードは0.9144mです。これは帝国単位系から来ており、今でもイギリスとアメリカで(例えば建築、園芸で)見られます。

長さの単位は常に損失なく変換できますか?

はい、しかしいくつかの値は十進数展開を持っているため、実際には丸める必要があることを覚えておく必要があります。例えば、1インチ=25.4mmですが、3インチ=76.2mm(76mmではありません)。

ミリメートルより小さい長さの単位は何ですか?

技術や科学では以下を使用します:

  • マイクロメートル(µm)= 0.001mm
  • ナノメートル(nm)= 0.000001mm
  • ピコメートル(pm)= 0.000000001mm

これらは、例えば光学、物理学、半導体エレクトロニクス、ナノテクノロジーで使用されます。

メートル法と帝国単位を一つのプロジェクトで混在させることはできますか?

技術的には可能ですが、推奨されません。これは誤解、組み立てエラー、生産の困難を引き起こす可能性があります。輸出プロジェクトでは、すべての寸法を一つの標準に変換する価値がしばしばあります。

陸上マイルと海里はどう違いますか?

陸上マイル(法定マイル)= 1609.34m。これは、例えばアメリカや英国で(時速マイルで速度を測るために)使用されています。一方、海里= 1852mで、一般的に海洋および航空ナビゲーションで使用されています。

ご存知ですか...

  • 古代エジプトのキュビット(cubitus)は約52cmで、ピラミッド建設に使用されました - 測量士は石や木で作られた特別な「キュビット」を紐で持っていました。一方、「パリのキュビット」(約54cm)は、1795年にメートルが導入される前のフランスの測定システムの基礎でした。
  • 中国の「張」は伝統的な長さの単位で、約3.3メートルで、例えばロープや材料の長さを測るのに使用されていました。
  • イギリスの「プレット」(rod)は16.5フィート(約5.03m)に相当し、例えば農地の測定に使用されました。
  • 最長の名前のある長さの単位はパーセク(約3.26光年)で、「parallax-second」から名前が付けられました。
  • 単位「スムート」は1958年にMITの学生の冗談として生まれ、ボストンの橋を学生オリバー・スムート(彼の身長は約170cm)で測定しました。
  • マイルはラテン語のmille passuum、つまり「千歩」(古代ローマでは約1.48km)から来ています。
  • 「ファーロング」は古い英国の長さの単位で、約201メートルです。今日でも、例えばイギリスの競馬で使用されています。
  • インチは古い測定に基づいており、人間の親指の長さから来ています。英国のエドワード2世によって14世紀に標準化され、その単位は大麦の三粒の長さに基づいていました。1959年に正確に25.4mmと公式に定められました。
  • 世界中でメートル法が好まれていますが(アメリカ、ミャンマー、リベリアを除く)、ディスプレイのサイズは依然としてインチで一般的に示されています。例えば15.6インチ。
  • A4用紙1枚の厚さは約0.1mm、つまり100マイクロメートルです - この値はしばしば隙間テストの「基準」として使用されます。
  • 月は地球から年間約1.5インチ(3.8cm)の速さで遠ざかっており、これにより私たちの日もわずかに長くなっています。

こちらも見る