+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

体積の換算

体積計算機は、リットル、ミリリットル、立方インチ、ガロン、その他の体積単位を変換するための便利なツールです。冷却、空気圧システム、または材料の計量作業など、液体やガスの正確な測定が重要な場面で役立ちます。ドキュメントや技術仕様からのデータの迅速な変換を容易にします。

ボリューム計算機を使用すると、タンク、パイプ、またはエンクロージャの容積を手動計算や参照表を使わずにすばやく変換できます。これにより、プロジェクトに適した部品を選択したり、材料消費を評価したりすることが容易になります。当社の計算機はメートル法とインペリアル単位の両方に対応しており、リットルを米国ガロンに、ミリリットルを立方インチに、または立方メートルを立方フィートに簡単に変換できます。

最も人気のある容積単位

エンジニアリングや電子機器では、リットル、ミリリットル、およびそれに相当するインペリアルシステムの単位が最も一般的に使用されます。以下の表はリットルに対する基本的な変換係数を示しています:

単位 記号 リットルでの値
立方メートル m³ 1000
リットル l 1
ミリリットル ml 0.001
ガロン(米国) gal (US) 3.785
ガロン(英国) gal (UK) 4.546
立方インチ in³ 0.01639
立方フィート ft³ 28.3169

容積計算機の実用的な応用

容積変換は、研究所や技術サービスから製造工場まで、多くの分野で適用されます。例えば、冷却剤用の容器を選択したり、電子機器での樹脂キャストの容積を計画したり、作業タンクの容量を評価したりする際に役立ちます。電子機器やオートメーションでは、以下のようなことが含まれます:

  • 保護ゲルのスペースを持つエンクロージャの設計、
  • 閉鎖システム内の冷却液の量を計画する、
  • 空気圧設備での圧縮空気の容積を決定する、
  • 塗装や投与システムでの投与される液体の量を計算する。

ご存知でしたか…

  • 化学や実験室の電子機器では、フラックス、樹脂、イソプロピルアルコールなどの少量の液体を測定するのに便利なため、ミリリットルがよく使用されます。ただし、圧力や温度などの他の要因によって材料の容積が変わる可能性があることを覚えておくことが重要です。
  • 1リットルは10cmの辺を持つ立方体の容積であり、エンクロージャやパッケージの容量を簡単に評価できます。メートル法のシンプルさは比類ないです!
  • 1立方フィート(ft³)は28リットル以上を含んでおり、HVACシステムでのガス流量を測定するためにアメリカでよく使用される単位です。
  • 英国(UK)ではメートル法が公式に使用されていますが、パイントやガロンなどの単位は、牛乳のボトル、ビールマグ、燃料タンクの容量を示すために日常生活で依然として使用されています。
  • 英国とアメリカのガロンは異なる歴史的基準に由来しています。英国の体積システムは1824年に正式に標準化され、62°F(約16.7°C)での10ポンドの水の体積に基づいています。これがインペリアルガロンの由来です。一方、アメリカのガロンは8ポンドのワインの体積に基づいています。これらの値の違いは20%以上であり、gal (US)は3.785l、gal (UK)は4.546lです。これは国際注文や英語の文書を扱う際に重要です。
  • 英国の体積システムでは、ガロンは8パイントに分割され、各パイントは20液量オンスに分割されます。これにより、1ガロンには160液量オンスが含まれます。1英国液量オンスは約28.4mlであり、アメリカのものは29.57mlですが、同じように聞こえても値が異なります。
  • 1パイント(UK)は568mlで、アメリカのパイント(473ml)よりも約20%多いです。そのため、英国のパブのビールは「大きく」感じるかもしれません。

人類の歴史を通じて、多くの異なる容積単位が使用されてきましたが、その中には今日まで生き残っているものもあります。

  • 古代ローマ人は「アンフォラ」という単位を使用しており、約26リットル、おおよそ7米国ガロンに相当します。
  • 日本では、「升」(約1.8リットル)が、他のこととともに、酒の容積を測るために使用されます。
  • 古代エジプトやメソポタミアでは、「ヒン」という単位が使用され、約0.5リットルに相当し、儀式用の油などの液体を測るために使用されました。
  • 古代中国では日常の取引で「斗」という単位が使用され、約0.2リットルに相当します。
  • 「ブッシェル」は、イギリスとアメリカの農業で、穀物などのバルク製品の容積を測るために依然として使用されています。イギリス版ではブッシェルは36.4リットルに相当し、アメリカ版では35.2リットルです。
  • 「バット」は、ワインやビールの容積を測るために使用された歴史的な英国の単位で、約477リットルに相当します。そのような単位が2つあると「タン」、つまり完全な樽になります。
  • 「オクスホフト」は、スカンディナビアの中世の測定単位で、地域によって異なる値がありますが、通常は数十リットルの牛乳やビールの容積を測るために使用されました。

こちらも見る