+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
圧力計算機は、センサーや空気圧システムを扱うエンジニア、サービス技術者、または自動化の専門家にとって便利なツールです。パスカル、バール、大気圧、PSIなどの最も一般的な圧力単位を迅速に換算することができます。これにより、異なる情報源からのデータを簡単に比較し、特定のシステムの要件に合わせて値を調整することができます。
TMEの圧力計算機は、手動での計算や表の参照なしに、異なる単位間で圧力値を効率的に変換することができます。このツールは特に以下の場合に便利です:
この計算機を使用すると、バールからPSI、気圧からパスカル、またはmmHgからPaへと、圧力を迅速に変換でき、サービス、研究室、またはエンジニアリングの現場での日常業務が容易になります。
世界中でいくつかの異なる圧力単位が使用されていますが、これは業界、国、用途の特性によって異なります。以下の表に、最も一般的な単位とそれらのSI基本単位であるパスカル(Pa)に対する換算値を示します。
| 単位 | 記号 | Paでの値 | 典型的な用途 |
|---|---|---|---|
| パスカル | Pa | 1 | SI単位、科学、実験室での測定 |
| ヘクトパスカル | hPa | 100 | 気象学 |
| キロパスカル | kPa | 1 000 | 工業、自動車 |
| バール | bar | 100 000 | 技術、油圧・空気圧システム |
| 技術気圧 | at | 98 066.50 | 油圧、工業技術 |
| 標準気圧 | atm | 101 325 | 物理学、化学、参照データ |
| PSI(ポンド毎平方インチ) | PSI | 6 894.76 | アメリカ、自動車、圧縮空気 |
| 水銀柱ミリメートル | mmHg | 133.32 | 医学、実験室での測定 |
| トル | Torr | 133.32 | 科学的用途、真空 |
異なる単位が交換可能に使用されることがありますが、同じ値ではありません。正確な変換は、特にエンジニアリングやオートメーションの用途で必要です。
圧力単位を知り、迅速に変換する能力は、技術の多くの分野で重要です。ここに、計算機が役立ついくつかの例を示します:
圧力単位の正確な変換は、システム設計のエラーを防ぎ、安全性を高め、異なるソースからのコンポーネントの統合を容易にします。
いいえ。1バールは正確に100 000 Paですが、1技術気圧(at)は98 066.5 Pa、標準気圧(atm)は101 325 Paです。日常的な実践では近いですが、技術計算では精度を保つことが重要です。
パスカル(Pa)とキロパスカル(kPa)はSI単位で、主に科学、電子機器、技術文書で使用されます。バール(bar)は、作業圧力を表現するのに適しているため、工業、サービス、オートメーションで人気があります(1バール = 100 000Pa)。
PSI(pounds per square inch)は帝国系の単位から派生したもので、アメリカでは依然として標準です。自動車、油圧、圧縮空気システムで広く使用されています。
それは正確に同じ値です。1hPa = 1mbar = 100Pa。これらの単位は、特に気象学で交換可能に使用されます。
いいえ。絶対圧(abs)は真空(0Pa)に対して測定されます。一方、相対圧(相対的)は大気圧に対する差を測定します。そのため、例えば「0バール」と表示される圧力計は実際には約1atmを相対的に測定しています。