+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
電力計算機は、ワット (W)、キロワット (kW) などの単位を迅速かつ正確に変換することを可能にします。これは、さまざまな標準や技術文書を扱う電子技術者、自動化技術者、電源設計者にとって便利なツールです。
技術のさまざまな分野では、さまざまな電力単位が使用されます。これには、SI単位系(ワットやジュール/秒)や工学実践(例えば、馬力やボルトアンペア)が含まれます。当社の計算機は、最も一般的に使用される電力単位を迅速かつ正確に変換することができ、データ分析と適切なコンポーネントの選択を容易にします。
計算機を使用する価値があるのはいつですか?
以下の表は、計算機で利用可能な単位と、SI単位系の基本電力単位であるワットとの関係を示しています。 単位 記号 ワットでの値 典型的な使用例 ミリワット mW 0.001 低電力システム、信号、精密電子 ワット W 1 基本電力単位、電子、電源 キロワット kW 1000 家庭用および工業用機器、モーター メガワット MW 1,000,000 エネルギー、大電力設備 馬力 KM 735.5 自動車、機械駆動(メートル法) ジュール/秒 J/s 1 物理学、科学、エネルギーの流れとしての電力 エルグ/秒 erg/s 1.00E-07 マイクロスケール、科学的応用、古典物理学 ボルトアンペア VA ≈1(cosφ=1の場合) 交流回路の無効電力
注意:VAおよびkVA単位は無効電力を指し、技術実践では、力率(cos φ)= 1の場合にのみワットと等しいです。計算機は位相シフトを考慮せずに値を変換します。
値を入力し、入力単位と目的単位を選択するだけです。計算機は正確な変換係数を使用します。これにより、以下が可能です:
手動で変換係数を探す必要はありません。
計算機は多くの分野で役立ちます:
これはまた、自動化、ロボティクス、または実験室テスト中の電源システムを設定する際の便利なツールです。
ワット(W)は有効電力の単位であり、デバイスが消費する実際のエネルギーです。一方、ボルトアンペア(VA)は無効電力であり、実際の電力と位相シフトによる「無効」電力を含みます。
常にそうとは限りません。1kW = 1kVAは、cos φ = 1(電圧と電流の位相が完全に一致する場合)のみです。 それ以外の場合:kW = kVA × cos φ
エルグ/秒は、センチメートル-グラム-秒(CGS)システムの電力単位であり、エネルギー(エルグ)を時間(秒)で表します。エルグ/秒は、熱、光、または機械的プロセスの記述に使用される古典物理学で使用されます。
はい、1J/s = 1Wです。これはワットが時間に対するエネルギーの流れとしての公式定義です。
電源では有効電力(W)、つまりデバイスが受信機に供給する実際の電力が示されます。一方、変圧器やUPSでは、有効電力と無効電力の両方を処理する必要があるため、しばしば無効電力(VA)が示されます。
物理的な意味ではありません。しかし、一部のアプリケーション(例えば、双方向測定)では、負の値がエネルギーが放出されていることを意味する場合があります。例えば、エネルギー回収システム(再生)で。