+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

基礎知識

What is CPR Directive and what are its potential consequences?

What is CPR Directive and what are its potential consequences?

Construction Products Regulation (CPR) defines harmonized conditions of free movement of all construction products, and introduces the requirement for modification of cables and wires in terms of flammability and smoke emitted during fire.

What should be considered when choosing cable ties?

What should be considered when choosing cable ties?

Tie wraps are also called cable ties (or colloquially zip ties). The two first names indicate the main application and the mode of action which should be considered while choosing the components.

IP保護等級およびIK機械的保護クラス

IP保護等級およびIK機械的保護クラス

電子機器や製品を選ぶ際に重要な側面は、ユーザーの安全性です。筐体や包装に見られる特徴的なマークは、その要素の保護と密閉度の程度を知ることを可能にします。

ガイドワイヤーの最適な選択

ガイドワイヤーの最適な選択

オートメーションとロボットの世界では、信頼性が重要です。.機械のダウンタイムは損失を意味する,そのため、ケーブルガイドのワイヤーなど,ケーブルガイドのワイヤーなど,重要な役割を果たします。.システムの可動部にエネルギー,信号や媒体をシステムの可動部に安全に供給する役割を担っています。.その選択が不適切であれば、急速な摩耗や損傷,損傷や高価な故障の原因となります。.

Choosing the right cables and inverters

Choosing the right cables and inverters

Knowledge of the working mechanism of inverters, their basic features and parameters can significantly facilitate the process of choosing the right device. The stability of the system depends on the device and its dedicated cabling.

Transformer as an element of household power supply units

Transformer as an element of household power supply units

While selecting a power supply unit, a consumer must often choose between a power supply unit and transformer. However, good choice is not a matter of buyer’s intuition, but depends on the knowledge regarding a given device and its power supply method.

メモリーカードの特徴と選択基準

メモリーカードの特徴と選択基準

私たちが作る写真や映画は,私たちが個人的または業務的に使用するために作成する写真やフィルムには、保存容量とリアルタイム保存機能が必要です。.これがメモリーカード,データストレージとして,機器のニーズに合わせて様々に変化し、適応する.

Fiber optic patchcords and pigtails

Fiber optic patchcords and pigtails

Data transmission with the use of light is currently the most modern technology supporting, among others, ICT and telecommunications industry. Fiber optics make it possible to transport data with a range that cannot be compared to an electrical signal and are the basis for the increase of the available Internet speed.

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Appropriately selected inductive sensor serves as the basis for properly operating technological line and for devices using this kind of automation components everyday. Currently, sensors are responsible for measurements, localising metal objects, counting, or drawing up transport routes in numerous manufacturing industries.

制御ケーブル選定ガイドライン

制御ケーブル選定ガイドライン

制御ケーブルは、生産プロセスラインで操作される機械や設備にデータを転送するために使用されます。自動化システムや構造的解決策の継続的な開発の結果、制御ケーブルメーカーはますます厳しい要件に直面しています。

Data acquisition and Industry 4.0

Data acquisition and Industry 4.0

Industry 4.0 aims to create an intelligent factory, combining the intelligence of IT systems with automation.

How to connect an electric motor to an Arduino platform?

How to connect an electric motor to an Arduino platform?

The use of Arduino to control electric motors gives designers a wide range of possibilities.