+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
メモリーカードの故障は「修理」できるものもありますが、その効果は故障の種類によります 。物理的な損傷やメモリーコントローラーの故障は通常、専門家の介入を必要とするか、永久的なデータ喪失に終わります。
最も一般的なタイプの問題は、論理的損傷 、つまり、不適切な接続解除、電源障害、書き込みエラーに起因するカード上のデータ構造エラーである。このような場合、カードはシステムによって検出されますが、例えば、フォーマットが必要であったり、アクセスエラーが報告されたりします。 Windowsでは、CHKDSK という道具を使うことができます。この道具はファイルシステムをスキャンし、検出されたエラーを修復します。コマンドラインでのコマンド例は、chkdsk X: /fである。また、H2testw、SD Formatter 、パーティション復元プログラムなどのアプリケーションも役立ちます。 多くの場合、カードは完全な機能を取り戻し、データを保存することができます 。しかし、オペレーティングシステムがカードを認識しなくなった場合、このような道具の有効性は制限される。
接点の破損、エンクロージャの曲がり、浸水などの機械的損傷は、自己修復には適さない。microSDカードの場合、小型でコンパクトな設計のため、いかなる改ざんも技術的状態を悪化させる可能性がある 。 メモリーカード、つまりデータの書き込みと読み出しを管理する集積回路の故障は、多くの場合ユーザーには見えないが、「死んだカード」として現れる。このような場合、データ復旧は、故障したコントローラーをバイパスして、フラッシュNANDメモリーチップの内容を直接読み取ることができる専門の研究所でのみ可能である。 メモリーカードの「修理」の一形態としての##フォーマット。 カードが正常に動作していないにもかかわらずシステムで表示されている場合、クイック・フォーマット で機能を回復することができます。フォーマットは物理的な損傷を修復するものではなく、メディアの論理構造を復元するだけであることに注意してください。フォーマットする前に、データにアクセスできる限りバックアップを取ることをお勧めします。 暗号化されたカード(アンドロイド携帯など)の場合、フォーマットすると暗号化キーが削除され、データが永久に失われます。 疑問がある場合、特に重要なファイルを扱う場合は、、カードの内容を失うリスクを冒すよりも、データ復旧サービスに相談する価値がある。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。