+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Raspberry Piは電池でどれくらい動きますか?

Raspberry Piの電池寿命は、主にモデル、使用する電源の種類、システムの負荷に依存し、数十分から数時間の範囲で変化します。

消費電力と実行時間

Raspberry Piはシングルボードコンピュータであり、一般的なマイクロコントローラとは異なり、完全なオペレーティングシステム、通信ポート、マルチコアプロセッサなど、かなり複雑なアーキテクチャを備えています。このため、単純な組み込みデバイスと比較して消費電力が比較的高い。 Raspberry Pi 5 の場合、典型的な消費電力は静止時で約2.7 W であり、全負荷時では11 W でさえある。対照的に、Raspberry Pi 4 の消費電力は、動作モードやアクティブな周辺機器の数にもよりますが、平均で1.4~6.5Wと、これに応じて少なくなっています。

パワーバンクからの電源供給の実例

ほとんどの場合、Raspberry Piはいわゆるパワーバンク 、電圧5V、容量10,000mAh(つまり10Ah)のポータブル電池から給電される。動作時間を見積もるには、電池容量をワット時(Wh)で表したエネルギーに変換する必要がある。10,000mAhで3.7V(パワーバンクのリチウムイオンセルの一般的な電圧)の場合、利用可能なエネルギーは約37Wh となります(実際にはロスがあるためもっと少なくなります)。 Raspberry Pi 4が標準的な条件で動作し、約4Wを消費する場合、このような充電式電池による動作時間は約9時間 となります。最大11Wを消費するRaspberry Pi 5の場合、同じパワーバンクで十分なのは、高負荷時の約3時間の動作だけである 。 実際の動作時間は、以下のような多くの要因に左右されることを覚えておく価値がある: -プロセッサモード (デフォルトのオンデマンドまたは強制的なパフォーマンス)。 -ストレージメディアの種類 (SSDはmicroSDカードよりも電力を消費する) -接続されている周辺機器 (マウス、キーパッド、スクリーン) -アクティブ冷却の有無 (ファンも電力を消費する)

バッテリー消費電力の実際

主電源が利用できないモバイルアプリケーションやフィールドアプリケーションでは、電池駆動の Raspberry Pi は、計測ステーション、IoT 端末、ポータブルコンピュータ として機能します。このようなプロジェクトでは、消費電力を最適化することが非常に重要です。不要なインターフェース(HDMI、Wi-Fiなど)を無効にし、システムをヘッドレスモード(グラフィック環境なし)で実行することをお勧めします。

システムの負荷が低ければ低いほど、消費電力も低くなり、電池寿命も長くなります。

非常に長時間の無停止動作が必要なプロジェクト(環境モニタリングなど)の場合、より大きなリチウムポリマー(LiPo)バッテリーや、エネルギー・バッファ( )を備えた太陽光発電を使用することで、24時間動作が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る