+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Raspberry Pi 5に必要な電源は?

Raspberry Pi 5には、USB-Cコネクター付きの5.1V、最大5Aの27W電源が必要です。これは、デバイスの完全なパフォーマンスと安定した動作を保証するために不可欠です。

なぜRaspberry Pi 5にはより強力な電源が必要なのですか?

以前のモデルと比較して、Raspberry Pi 5は性能が大きく飛躍しています。クロック2.4GHzのクアッドコアCortex-A76プロセッサー 、最新のVideoCore VIIグラフィックチップ、PCIeインターフェースを介した高速NVMeドライブと周辺機器のサポート機能を備えています。 しかし、このような機能には著しく高い電力要件が伴います。 最大性能モードでは、ボードの消費電力だけで11W を超えるに達する可能性があり、USB 3.0ポート、拡張モジュール、またはアクティブ冷却に接続された追加デバイスも独自の電源を必要とします。 電源の予備を提供し、過負荷を避けるために、Raspberry Pi Foundationは公式電源USB-C 27W (5.1V / 5A) を開発しました。この電源は、Raspberry Pi 5が高負荷時でも電圧降下のリスクなくフル稼働することを保証するものです。

間違った電源の使用による影響

Raspberry Pi 4の初期モデル(15 W)や一般的なUSB充電器のような弱い電源を使用すると、望ましくない影響が生じる可能性があります。Raspberry Pi 5の電源回路は自動的に電圧を監視し、4.64Vを下回ると電圧不足警告を発します。 この場合、システムはスロットリングモード に入る可能性があります。その結果、パフォーマンスが著しく低下し、接続されたデバイスの動作に問題が生じたり(SSDのブラックアウトなど)、システム全体が不安定になることさえあります。 重要なのは、Raspberry Pi 5のUSB-Cコネクタ自体が電流検出と電源ネゴシエーションに対応していることだが、これは電源が適切な基準を満たしている場合に限られる。低価格の充電器の中には、5 Aと宣言しているものがありますが、実際には、 、特に動作時間が長く、温度が高い場合には、かなり少ない電流しか供給できません。

代替電源は可能ですか?

GPIOピン を使ってRaspberry Pi 5に電源を供給することは技術的には可能です。しかしこの方法は、ポリマーヒューズやサージ保護などの内蔵保護回路をバイパスするため、デバイスに永久的な損傷を与える危険性が高くなります。

注意:GPIO経由の電源供給は、電圧と電流を正確に制御し、電源信号の適切なフィルタリングに気を配れる上級ユーザーのみが使用すべきです。

なぜ安定した電源が重要なのか?

Raspberry Pi 5はもはや単なる教育用ボードではなく、デスクトップコンピューター、NASサーバー、IoTゲートウェイ、さらには人工知能アクセラレーションデバイスとしても機能します。これらの用途では、数時間または数日間の安定動作が極めて重要です不十分な電源供給は、システムのハングアップ、ファイルシステムの破損、SDカードの読み取り不能など、Raspberry Pi の問題を引き起こす最も一般的な原因の1つです。したがって、十分な電力を供給できる実績のある電源に投資することは、信頼性の高いシステムを構築する上で不可欠な要素です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る