+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
そう、Raspberry Piは、特に従来のデスクトップ・コンピュータと比較すると、エネルギー効率の高いデバイスなのだ。Raspberry Pi 5のような新しいモデルは、以前のモデルよりも明らかに多くの電力を消費しているにもかかわらずです。
エネルギー効率とは、消費電力をできるだけ抑えながら特定のタスクを実行するデバイスの能力のことです。シングルボードコンピュータ(シングルボードコンピュータ)であるRaspberry Piは、教育用途、産業用途、サーバー用途のいずれにおいても、低消費電力に設計されています。一般的な消費電力が50~150Wを超えるフルサイズのPCに比べ、Raspberry Piはモデルや負荷にもよりますが、1~11Wで動作します。
Raspberry Pi 4Bのアイドル時の消費電力は、約1.4W で、全負荷時は約6.5W に達します。Raspberry Pi 5の場合、値はより高く、アイドル時で約2.7W()、最大負荷時で最大11W( CPU、アクティブ周辺機器あり)です。 公称消費電力値はPi 5で増加していますが、これは演算能力の向上、最新のインターフェース(PCIe、高速USB 3.0)、システム拡張性の直接的な結果です。重要なのは、エネルギー効率、すなわち消費ワットあたりのデータ処理量も向上していることです。これは、Raspberry Pi 5が旧バージョンよりも効率的であることを意味します。
デフォルトでは、Raspberry Piはオンデマンドガバナーと呼ばれる電力管理メカニズムを使用しています。アイドル時には、チップは低いクロックで動作し、消費電力を最小限に抑え、負荷が増加すると、処理能力を自動的に増加させます。 また、プロセッサーが常に最大周波数で動作するパフォーマンスモードを強制的に設定することも可能です。これはシステムの応答性を高める一方で、静止時の消費電力を大幅に増加させる。Raspberry Pi 5の場合、約4.7 W 、24時間365日の運用には向いていません。
Raspberry Piは、何日も何ヶ月も中断することなく稼働させる必要があるプロジェクトで特に重宝されます。例えば、ホームNASサーバー、IoTゲートウェイ、データロガー、モニタリングシステム、ビルオートメーション などです。低消費電力は、運用コストの削減や無停電電源装置(UPS)の必要性の低減につながります。 また、Raspberry Piをパワーバンクやソーラーパネルから給電するモバイル・アプリケーションにおいても、低消費電力は重要な利点となります。インターフェースやWi-Fi、使用していないサービスを無効にするなど、システムを最適化することで、電池寿命をさらに延ばすことができます。 ラズベリーパイを購入する - Raspberry Pi – ラズベリーパイ
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。